请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8866-Q1 大家好、
目前測試LP8866的PWM模式和電流模式 μ A
輸入電流在 PWM模式時約為1.5A ,輸入電流在電流模式約為1.2A μ A
輸出電壓在PWM模式 為25.6V μ A
輸出電壓在電流模式為21V μ A
想請教、在同樣的SCH和測試條件下,其輸出LED設置是8串2並,為何會有這樣差異?理論上電壓應該要相同對嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
目前測試LP8866的PWM模式和電流模式 μ A
輸入電流在 PWM模式時約為1.5A ,輸入電流在電流模式約為1.2A μ A
輸出電壓在PWM模式 為25.6V μ A
輸出電壓在電流模式為21V μ A
想請教、在同樣的SCH和測試條件下,其輸出LED設置是8串2並,為何會有這樣差異?理論上電壓應該要相同對嗎?