This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:讨论 LP8866 PWM 模式与电流模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038632/lp8866-q1-discuss-lp8866-pwm-mode-vs-current-mode

器件型号:LP8866-Q1

大家好、

目前測試LP8866的PWM模式和電流模式 μ A

輸入電流在 PWM模式時約為1.5A ,輸入電流在電流模式約為1.2A μ A

 輸出電壓在PWM模式 為25.6V μ A

 輸出電壓在電流模式為21V μ A

 想請教、在同樣的SCH和測試條件下,其輸出LED設置是8串2並,為何會有這樣差異?理論上電壓應該要相同對嗎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kygo、  

    PWM 模式时效率会相对电流模式低一些,由于负载在空载与满载间切换。电流模式为恒定负载。  

    2.电流模式时,LED VF 对应值为平均电流的VF,PWM 时,LED VF 对应值为Iset 时的VF值。  

       例如:LED XLamp ML-C VF 为 3.0V@50mA、 3.3V@100mA;  

    此致、  

    小冈