This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:内部 VCC 和最短关断时间规格

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034424/tps54561-internal-vcc-and-min-toff-time-spec

器件型号:TPS54561

大家好、

   客户想要检查数据表中未提及的内部 LDO VCC 电压和最小关断时间、您能帮助提供这些数据吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查内部系统和设计时间、以查看此器件是否有任何被调用的规格。  

    正如您提到的、数据表未提供您所需的任何明确参数/规格。

    当我获得有关这方面的更多信息时、我会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

       您对此有什么更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我刚刚再次向团队发送提醒。

    希望他们能回到我身边、因为他们处于不同的时区。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚得到确认、他们将在本周结束时返回我的。

    再次感谢您的耐心等待。  

    当我获得有关此方面的更多信息时、我将向您提供更新。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

      我想再次检查我们是否已获得 VCC 电压和最小 Toff 规格的数据、并想再询问一个规格:VCC UVLO。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向团队发送了另一封提醒。

    再次感谢您的耐心等待、很抱歉我无法访问此数据库并更快地获得信息。

    数据表中未列出这些规格、因此只有设计人员才能知道这些规格是什么。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 内部 LDO 稳压至~2.8V
    • LDO 轨上没有 UVLO。 VIN 的 UVLO 为4.5V、因此当 VIN 下降时、VIN UVLO 将关闭器件
    • 由于这是异步降压、因此没有最小 Toff、这是因为采用了环流二极管、而不是受控 MOSFET 开关

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

       感谢您的更新。 我还想检查 TPS54561的引导充电输出电压。 因为在7.3.4版中、我无法很好地理解这个等式、这意味着 VBOOT-SW 还是 VBOOT-GND? 如果它表示 VBOOT-SW、当 Vin>11V 时、VBOOT-SW>8V、超出规格;如果它表示 VBOOT-GND、当 Vin=20V 时、Vboot=14.76V<20V Vin。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 VBOOT 公式以 GND 为基准。

    此致、

    Jimmy