大家好、
客户想要检查数据表中未提及的内部 LDO VCC 电压和最小关断时间、您能帮助提供这些数据吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
感谢您的更新。 我还想检查 TPS54561的引导充电输出电压。 因为在7.3.4版中、我无法很好地理解这个等式、这意味着 VBOOT-SW 还是 VBOOT-GND? 如果它表示 VBOOT-SW、当 Vin>11V 时、VBOOT-SW>8V、超出规格;如果它表示 VBOOT-GND、当 Vin=20V 时、Vboot=14.76V<20V Vin。
![]()
感谢你的帮助。