This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:启动的大约13.5V 阈值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038133/ucc2891-about-13-5v-threshold-for-startup

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好、E2E、

我知道该器件的启动阈值为13.5V、当 VDD 超过阈值时停止。
但是、数据表中未找到此特性详细信息。
13.5V 阈值是否具有最小值?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我相信您是指 UVLO 开/关电压阈值电平、 它们在 UCC1891数据表的第3页上给出 、如下所示。 13.2V 是最大导通电压、8.4V 是最大关断电压:

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    您参考 的是 UCC2891内部 JFET、它允许直接从 VIN<110V 启动。 VIN 通过 JFET 在内部短接至 VDD、~15nA 的电流从 VDD 电容中获得。 15mA 电流为 VDD 电容充电、直至 VDD > 13V、这会导致 JFET 断开、从而将 VIN 与 VDD 断开。 在此期间、UCC2891正在开关、但 VDD 电容器也在放电。 在 VDD 电容器放电至8.4V 之前、必须向 VDD 引脚提供偏置电压。 这基本上建立了一个必须由 I=C*(dV/dt)满足的竞态条件、其中 I=15mA、DV=13V-8.4V=4.6V、C=所选 VDD 电容值、dt = VDD 偏置达到>8.4V 所需的时间。

    有关 UCC2891参考设计示例 、您可以在此处查看 TI 参考设计库。 UCC2897A 是另一个具有内部 JFET 启动功能的有源钳位控制器。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    换句话说、"13.5V 电压"是13V VDD 的最大值、不是吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13.2V 是最大 UVLO 导通电压、这是施加到 VDD 的最大电压、我们期望 IC 开始开关。 可施加到 VDD 的最大电压为16.5V。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    13.5V 的用途是什么?  我想知道有关该电压的详细信息。

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在书面说明中、13.5V 对应于方框图中突出显示的13V I。 我在初始响应中附加了 UVLO 参数表、其中给出了确切的值。 内部启动的概念很简单。 VDD 在 UVLO 开启~13V 时开始开关、JFET 在~13V 时打开、VDD 偏置在 VDD 电容器放电至 UVLO-OFF 前施加。

    Steve M