主题中讨论的其他器件: UCC2897A
您好、E2E、
我知道该器件的启动阈值为13.5V、当 VDD 超过阈值时停止。
但是、数据表中未找到此特性详细信息。
13.5V 阈值是否具有最小值?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ACGUY、
我相信您是指 UVLO 开/关电压阈值电平、 它们在 UCC1891数据表的第3页上给出 、如下所示。 13.2V 是最大导通电压、8.4V 是最大关断电压:
此致、
Steve M
ACGUY、
您参考 的是 UCC2891内部 JFET、它允许直接从 VIN<110V 启动。 VIN 通过 JFET 在内部短接至 VDD、~15nA 的电流从 VDD 电容中获得。 15mA 电流为 VDD 电容充电、直至 VDD > 13V、这会导致 JFET 断开、从而将 VIN 与 VDD 断开。 在此期间、UCC2891正在开关、但 VDD 电容器也在放电。 在 VDD 电容器放电至8.4V 之前、必须向 VDD 引脚提供偏置电压。 这基本上建立了一个必须由 I=C*(dV/dt)满足的竞态条件、其中 I=15mA、DV=13V-8.4V=4.6V、C=所选 VDD 电容值、dt = VDD 偏置达到>8.4V 所需的时间。
有关 UCC2891参考设计示例 、您可以在此处查看 TI 参考设计库。 UCC2897A 是另一个具有内部 JFET 启动功能的有源钳位控制器。
此致、
Steve M