This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:引脚上可适应电感负载的最大负电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM7480, LM74800EVM-CD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037726/lm7480-q1-maximum-negative-voltages-on-pins-to-accommodate-inductive-loads

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480LM74800EVM-CD

在 LM7480-Q1数据表的图11-1中、TI 显示了 D2用于防止负瞬变。

问题1.
如果我们有电感负载(例如电机)、我们可以在电力线上具有很高的负极压差、并且需要在理想二极管关断后通过保护二极管至少突降1A。 在这种情况下、大多数肖特基二极管的压降约为500mV。

但在§7.1中、OUT 的额定值至少为–0.3V、这在大多数情况下是不切实际的。

此外、如果使用 IC 支持如图9-2所示的理想二极管、并且我在 Vout 和 GND 之间添加了反向偏置肖特基二极管、则 C 也可以达到–500mV、这再次违反了规范。

您能否根据 IC 的规格调整 TI 使用此保护二极管的建议?

问题2.
我通常尝试按照§7.3中所述的"建议运行条件"进行设计。 但是,这些情况与§7.1中的条件有很大不同,因此上述讨论是没有意义的。 在图9-2所示的理想二极管中、满足这一要求的唯一方法是添加一个与 Vout 串联的二极管、这似乎会使 IC 的整个用途落空!

您能否将我在建议的工作条件下工作的愿望与器件的实用性相协调?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    当输入电压(VA)为正时、OUT 引脚可耐受高达-0.3V 的电压。 当输入电压(VA)为负时、OUT 引脚可承受与输入电压(VA)相同的负电压。  

    当 LM7480-Q1用于驱动背靠背配置中的两个 FET 时、HFET 可用于在过压切断、EN/UVLO 低电平等条件下关闭/阻断正向电流。 在这种情况下、正如您提到的、由于输出路径中存在电感、OUT 引脚上的电压可能变为负值。 需要在 OUT 与 GND 之间使用肖特基二极管、以将 OUT 处的电压钳制为超出绝对最大额定值的压降、从而保护其免受损坏。  

    此处需要记住的一个要点是  、绝对最大额定值表中提到的-0.3V 是直流规格。  HFET 关断期间可能出现的负电压 本质上是瞬态的。 LM7480-Q1可以在较短的持续时间内承受小于-0.3V 的电压。 我们遵循的一条经验法则是、在瞬态期间、OUT 引脚上的电压不应小于-0.8V。 因此、您可以使用肖特基二极管、在瞬态条件下将 OUT 引脚上的电压钳制在-0.8V 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    感谢您的快速回复。

    我们实际上并不使用 HFET、而是使用 LM7480作为理想二极管、如数据表的图9-2所示。 因此、这是一个更简单的考虑条件。 我已获取该图并添加了图11-2中所示的§11.1中所述的保护器件。

    这是电池断开连接且电感负载被 D2钳制时的状态。

    在 EVM 上、D3 (即 DNP)列为 B170-13-F 25°C 时的 Vf 为0.79V 这是我在原理图上显示的电压。

    在这种情况下、VA = 0V (甚至可以悬空)。

    您突出显示的数据表部分指出、当 VA = 0时、引脚 Vs 和 C 上的绝对最小值等于 Va 也就是说、在这个示例中、这些引脚上的最小值必须为0V (而不是-0.3V)。

    但二极管显然会使这些引脚低于零。

    您说这是一个短期尖峰、实际上是这样。 但是、绝对最大额定值并未指定 x µs 时、这些引脚可能为–0.8V、正如您所说的那样。 请您重申您的陈述吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    我们已向我们的团队核实了这一情况。 我们可以确认、在 理想二极管配置中、由于 VS 引脚和 C 连接在一起、 因此在输入电压为0V 时、C 引脚变为-0.8V 不应有任何问题。

    您还可以使用 LM74800EVM-CD (根据设计修改)来验证这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    推荐的理想二极管配置中、VS 和 OUT 不连接在一起、如上图所示。 当 OUT 处于 GND 时、器件是否能够承受–0.8V ON 和 C? 或者、我是否应该按照数据表图9-2中所示的理想二极管的建议设计进行操作、并连接到 Vs?

    此外 、我们还验证了该器件在输出电压上具有负极性、但验证不能保证长期稳定性。 我们不想让该器件超出其额定值、并在服务六个月后失效。 因此、我感谢您的团队对这一情况进行了调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iain、

    是的、我们可以确认当 OUT 处于 GND 时、器件在 Vs 和 C 上可承受–0.8V 的电压。

    此外、无论 OUT 引脚连接如何、仅理想二极管配置都可以工作。 OUT 引脚可连接至 VOUT 或 GND。 此连接只会影响 配置中未使用的 HGATE 功能。 无论如何、我们可以确认输出电压可达到-0.8V 、而不会损坏理想二极管配置中的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!