Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ25887
您好!
我叫 Babu、
您能告诉我们 EVM 模块中的 PMID 引脚到底有什么用途、我们是否必须将电池连接到 PMID 箱才能为电池充电?
如果不是、请告诉我什么是电池充电的电源引脚、因为在 BQ25887的 EVM 模块中、我的电池未充电?
请就此提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
您好!
我叫 Babu、
您能告诉我们 EVM 模块中的 PMID 引脚到底有什么用途、我们是否必须将电池连接到 PMID 箱才能为电池充电?
如果不是、请告诉我什么是电池充电的电源引脚、因为在 BQ25887的 EVM 模块中、我的电池未充电?
请就此提供帮助
您好、Babu、
PMID 引脚代表升压拓扑的输出引脚、用于接收升压电感器提供给 VBUS 引脚的电流。 我们只建议将电感器和电容器连接到此节点、因为将输入电源连接到此引脚将绕过阻断 FET、这是一项重要的安全功能。
您的电池单元应连接的点是 BAT、Top-/BOT+和 GND 引脚。 这些引脚可通过 EVM 上的 J4和 J5连接。 通过 EVM 用户指南第2.2节、您可以更好地了解如何在 EVM 上设置电池或电池仿真器和电压源。
请告诉我、在查看该部分后、您是否仍然无法 开始为电池充电。
此致、
Juan Ospina
您好、Babu、
QBLK FET 的用途是防止电流从电池流向 VBUS 引脚。 这是一项安全功能、可防止充电端口可能出现短路。 QBLK 由器件的内部控制器控制。 一旦连接了一个能够通过较差电源认证(数据表中为8.3.2.1)的电源、则应启用 QBLK、以允许电流从电源流向升压转换器。
电感器对于升压转换器运行至关重要。 您可以在此处阅读有关电感器和升压转换器理论用途的更多信息。 只要电感器值相同、它就可以正常工作、但务必记住应用的额定电荷和直流电阻值。
为了帮助调试此问题、您能否在尝试为电池充电时提供以下值:
VBUS、VBAT 和 VMID。
当您尝试为电池充电时、您能否提供 SW 节点的波形?