This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887EVM:BQ25887 EVM PMID 引脚

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038212/bq25887evm-bq25887-evm-pmid-pin

器件型号:BQ25887EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25887

您好!  

我叫 Babu、  

您能告诉我们 EVM 模块中的 PMID 引脚到底有什么用途、我们是否必须将电池连接到 PMID 箱才能为电池充电?

如果不是、请告诉我什么是电池充电的电源引脚、因为在 BQ25887的 EVM 模块中、我的电池未充电?

请就此提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    PMID 引脚代表升压拓扑的输出引脚、用于接收升压电感器提供给 VBUS 引脚的电流。 我们只建议将电感器和电容器连接到此节点、因为将输入电源连接到此引脚将绕过阻断 FET、这是一项重要的安全功能。

     您的电池单元应连接的点是 BAT、Top-/BOT+和 GND 引脚。 这些引脚可通过 EVM 上的 J4和 J5连接。 通过 EVM 用户指南第2.2节、您可以更好地了解如何在 EVM 上设置电池或电池仿真器和电压源。

    请告诉我、在查看该部分后、您是否仍然无法 开始为电池充电。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在 PMID 连接中、我们必须提供输入电源、如果我仍然有问题、我将告诉您。

    对于 PMID J3、我们是否还必须将电源连接到该引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    输入电源应通过 J1连接到 VBUS。 对于 EVM、无需连接任何 PMID  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Juan、

    您能告诉我我们如何控制 EVM 模块中的 QBLK MOSFET 吗?

    因此、如果您看到使用的电感器值与 EVM 和我的 PCB 设计相同、但封装模型不同会影响输入电源吗?

    电感器的确切用途是什么? 因为在我设计的 PCB 中、电流不会在 IC 内部流动来为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    QBLK FET 的用途是防止电流从电池流向 VBUS 引脚。 这是一项安全功能、可防止充电端口可能出现短路。 QBLK 由器件的内部控制器控制。 一旦连接了一个能够通过较差电源认证(数据表中为8.3.2.1)的电源、则应启用 QBLK、以允许电流从电源流向升压转换器。

    电感器对于升压转换器运行至关重要。  您可以在此处阅读有关电感器和升压转换器理论用途的更多信息。 只要电感器值相同、它就可以正常工作、但务必记住应用的额定电荷和直流电阻值。

    为了帮助调试此问题、您能否在尝试为电池充电时提供以下值:

    VBUS、VBAT 和 VMID。

    当您尝试为电池充电时、您能否提供 SW 节点的波形?