主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ4050、 BQ25730、 BQ25720
您好!
在我们的项目中、我们使用4S LiFePO4 (12.8V)电池作为备用电源。 要求。
我们有2个输入(需要双输入选择器选项)
1) 1)车辆蓄电池的9-18V 输入
2) 2)来自太阳能电池板的12V 输入。
太阳能电池板将是主电源。
输出要求:
电压:10V 至14V
电流 :2.2 A
BQ25792 (SYS)的输出直接连接到12V 负载。
我们能否将 BQ25792用于上述应用。
如果没有、请建议使用合适的 BMS 器件。
谢谢
Yashwanth S N