This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:关于 LiFePO4 (4S、12.8V)电池充电的查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, BQ4050, BQ25730, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034138/bq25792-query-on-charging-lifepo4-4s-12-8v-battery

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ4050BQ25730BQ25720

您好!

在我们的项目中、我们使用4S LiFePO4 (12.8V)电池作为备用电源。 要求。

我们有2个输入(需要双输入选择器选项)

1) 1)车辆蓄电池的9-18V 输入

2) 2)来自太阳能电池板的12V 输入。

太阳能电池板将是主电源。

输出要求:

电压:10V 至14V

电流 :2.2 A

BQ25792 (SYS)的输出直接连接到12V 负载。

我们能否将 BQ25792用于上述应用。  

如果没有、请建议使用合适的 BMS 器件。

谢谢

Yashwanth S N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    BQ2579X 系列具有双输入选择和降压/升压操作、因此是输入电源的最佳选择。  我建议使用 BQ25798、因为它具有 MPPT 功能、可能对太阳能电池板有用。  与所有 NVDC 充电器一样、SYS 输出具有电池放电时的最小值设置。  但是、一旦电池电压超过最小设置值、V (SYS)=V (BAT)+~150mV、直到 V (BAT)=BATREG。  因此、V (SYS)最终将略高于12.8V。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的参与。

    4S LiFePO4电池组的最大截止电压为14.4V、放电截止电压为10V。

    BQ25792/BQ25798也是如此

    a)能否在 Vreg =14.4V 和 VSYSMIN=10V 时使用4S 设置?

    b)但上电复位后、默认的4S 设置为 Vreg=16.8V 和 VSYSMIN=12V、这将影响我的电池组?

    谢谢

    Yashwanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    关于 a)、我建议使用 PROG 电阻器设置3S (MINSYS=9V、BATREG=12.6V 和 ICHRG=1A)、然后在主机达到12V、12.8V 和2.2A 后使用 I2C 更改 MINSYS、BATREG 和 ICHG 默认寄存器设置。

    关于 B)请见 A  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道对于4S LiFePO4电池组,我们可以在 PROG 引脚中设置3S 设置(默认:MINSYS=9V,BATREG=12.6V,ICHRG=1A),然后 通过写入相应的寄存 器,我们可以通过 I2C 更改 MINSYS、BATREG 和 ICHG 值。

    根据您的建议、如果我们设置 BATREG=12.8V、电池将无法充满电、对吧? 在3S 设置中 、BATREG 范围可设置为10至13.99V、因此我们可以设置 BATREG = 13.99V (在本例中、我们也不会完全充电、但充电接近100%)、因为完全充电电压为14.4V。

    上述问题中提到的2.2A 是 SYS 引脚上的负载、并且计划以1A 为电池充电、因此总输入电流要求将为3.2A (建议 的器件满足)。

    由于 BQ25798 (MPPT 特性)采用相同的封装、因此建议使用的器件将使用现有设计板进行测试。

    我们要求通过 I2C 读取 SOC (充电状态)、SOH (运行状况)、 此算法是否在现有设置中可用?

    谢谢

    Yashwanth S N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    PROG 引脚上的4S 配置可在启动时将 BATREG 设置为16.8V。  因此、您可以使用该设置、但我建议将/CE 引脚拉至高电平、直到主机将 BATREG 降低至14.4V、以防止4S 电池过压。  充电器只有一个没有存储器的瞬时 ADC。  因此它无法像监测计那样报告 SOC 或 SOH。  但是、主机软件和存储器可与电池电压和电流的 ADC 测量一起使用、以计算 SOC 和 SOH。  您也可以添加 TI 电量监测计。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的参与。

    我知道我可以在应用程序的2个设置中使用它。

    BATREG (13.99V)的1.3s 设置

    使用 BATREG (14.4V)进行4S 设置、(通过将 CE 引脚拉至高电平(禁用充电)、需要进行更改)

    您能不能为 我的应用推荐 TI 电量监测计。

    谢谢

    Yashwanth S N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4S LFP、请考虑 BQ4050。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ4050产品页面: https://www.ti.com/product/BQ4050 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们是否有任何其他具有 BQ25798全部功能且具有较高输入电流额定值(5A)的电池充电器

    谢谢

    Yashwanth S N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwanth、

    而不是集成 FET。 要获得更高的输入电流、我建议使用具有外部 FET 的 BQ25720或 BQ25730充电控制器系列。

    此致、

    Jeff