This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:正常模式电流消耗

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25713, TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036815/bq34110-normal-mode-current-consumption

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25713TPS24720

您好、根据数据表、典型功耗(ICC_NORMAL)为133uA。 不过、我测量的电流大约为1mA。 只有当我发出 SET_snooze 控制(使用 bqStudio)时、我的功耗才会降低约170 μ A。  

完全披露:我有一个 BQ25713 (在进行上述测量之前使用 bqStudio 设置为低功耗模式)和一个 TPS71533来提供电量监测计、因为电池组标称电压为12V (镍氢10S)。 电池测量电路的等效电阻(基于数据表的电路)为110k、因此在激活时消耗大约100uA 的电流(无论如何、我知道只有在电量监测计需要进行电压测量时才启用)。

我的问题是数据表中的 ICC_NORMAL 图是否正确。 如果是、我应该考虑什么来了解这种额外的功耗。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    您在哪里进行电流测量? 数据表值仅基于流向监测计的电流、而不是来自电池的电流。 它将是 Regin 节点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。

    毫安表与电池的正极串联。 我知道、电流不仅是电量监测计的电流、还有电池充电器的待机电流(根据数据表)、为电量监测计供电的 LDO 的接地电流(也有几 uA)、以及电子开关 (两个 TPS24720在我进行测量时被禁用)。  

    但事实上、当我发送 SET_snooze 命令时、电流下降超过1mA、达到我期望的电流电平。 我正试图弄清楚这一点,以便把所有的基地都包括在内。 我该怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    我将测量 REGIN 引脚与 GND 之间的电流。 不过、使用毫安表可能很难分辨率是否足以支持微安?

    如果 Regin 的电流超出规格、我们可以进一步研究。 对于该监测计、1mA 肯定过高。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt、毫安表的分辨率实际上是0.01m。 当我选择 uA 刻度时、读数没有太大差异、只有该刻度为1uA。 是的、我同意、1mA (ISH)看起来很高、这就是我尝试弄清这一点的原因。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    流入 Regin 的电流为1mA? 监测计规格仅基于监测计的电流、监测计正在驱动的任何其他电流或同一电源总线上的电流可能会消耗一些电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    不、不能测量 Regin、我没有简单的方法来实现它。 Regin 连接到 LDO (TPS71533)的输出端、是连接到 LDO 输出端的唯一有效元件。

    如前所述、我将仪表与电池的正极串联。 在输出关闭(即禁用电子开关)的情况下、电池充电器设置为低功耗模式、电流消耗约为1.2mA。 当我向电量监测计发送 SET_snooze 命令(使用 bqStudio)时、电流降至0.17mA。 因此、我假设电量监测计本身消耗的电流为1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    为了确认实际电量监测计消耗、我们需要从 Regin 引脚验证它。 否则、监测计可能会驱动 PCB 上的其他导致额外电流消耗的东西。 1mA 超出规格、它很可能不仅是消耗电流的监测计、它可能与监测计有关、但我不确定外围组件。   

    您能否共享原理图?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、能否提供我可以将原理图发送到的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    我在论坛上向您发送了一个连接请求以进行私下共享。

    此致、

    Wyatt Keller