主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ25713、 TPS24720
您好、根据数据表、典型功耗(ICC_NORMAL)为133uA。 不过、我测量的电流大约为1mA。 只有当我发出 SET_snooze 控制(使用 bqStudio)时、我的功耗才会降低约170 μ A。
完全披露:我有一个 BQ25713 (在进行上述测量之前使用 bqStudio 设置为低功耗模式)和一个 TPS71533来提供电量监测计、因为电池组标称电压为12V (镍氢10S)。 电池测量电路的等效电阻(基于数据表的电路)为110k、因此在激活时消耗大约100uA 的电流(无论如何、我知道只有在电量监测计需要进行电压测量时才启用)。
我的问题是数据表中的 ICC_NORMAL 图是否正确。 如果是、我应该考虑什么来了解这种额外的功耗。
提前感谢。