This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:直流/直流宽输入电压配置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LM5025, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038063/ucc28782-dc-dc-wide-input-voltage-configuration

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: LM5025UCC2897A

各位专家、您好!

我目前正在尝试使用 UCC28782 IC 设计直流/直流60W 12V 宽输入电源。 我们设计的输入电压范围为19VDC 至160VDC。 我了解到所有数据表示例和评估套件都转向交流/直流架构、该架构的最小线路电压至少约为80Vrms。 在19VDC 的最小输入电压下、我意识到计算得出的磁化电感非常小、不确定我是否位于正确的路径。 根据您的经验、大家认为电源应满足上述要求的预期磁化电感、Bmax 和工作频率是什么。 我已将提供的计算器添加到变压器计算部分。 我还将 RTZ 和 RTM 更改为建议值。 这种小磁化电感的另一个问题是、反激式变压器中几乎不存在间隙。 这是我第一次讨论转换模式操作、很高兴在 it.e2e.ti.com/.../UCC28782-intelli_5F00_E65.xlsx 上获得一些指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ongyi、

    感谢您对 TI 的关注。

    UCC28782的最大 VDD 导通阈值为17.91V,请考虑内部/外部 FET 上的压降。 19V 的输入电压非常接近 VDD 开启阈值。 它可能无法打开控制器。

    另一个考虑因素是变压器设计。 由于 UCC28782以 CRM 模式运行。 在低压线路输入和满载输出(60W)条件下会产生较大的电流应力。 我建议您选择可在 CCM 模式下运行的有源钳位正向拓扑。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的回复。 正如您所说的、我注意到低压线路的电流非常大。 TI 是否有任何您可以从您的脑海中推荐的有源钳位正激式拓扑?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、翁基

    LM5025和 UCC2897A 都可以支持有源钳位正向。

    谢谢。