主题中讨论的其他器件: LM5025、 UCC2897A
各位专家、您好!
我目前正在尝试使用 UCC28782 IC 设计直流/直流60W 12V 宽输入电源。 我们设计的输入电压范围为19VDC 至160VDC。 我了解到所有数据表示例和评估套件都转向交流/直流架构、该架构的最小线路电压至少约为80Vrms。 在19VDC 的最小输入电压下、我意识到计算得出的磁化电感非常小、不确定我是否位于正确的路径。 根据您的经验、大家认为电源应满足上述要求的预期磁化电感、Bmax 和工作频率是什么。 我已将提供的计算器添加到变压器计算部分。 我还将 RTZ 和 RTM 更改为建议值。 这种小磁化电感的另一个问题是、反激式变压器中几乎不存在间隙。 这是我第一次讨论转换模式操作、很高兴在 it.e2e.ti.com/.../UCC28782-intelli_5F00_E65.xlsx 上获得一些指导