This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:低占空比闪烁

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037849/tps92612-q1-low-duty-flickering

器件型号:TPS92612-Q1

我需要以非常低的占空比(通常为01%)驱动我的 LED。 当 PWM 频率为1KHz (1000us 周期)且 PWM 输入为1uS 正极、999uS GND 时、LED 闪烁、当我查看信号时、我发现 LED 输出有时不会打开。 即使 PWM 输入端有信号、LED 输出也不会在该期间激活。 当占空比增加到2%时、不会出现闪烁。 (PWM 正宽:20us)如何以0.1%的占空比驱动 LED?

请参见图片。 CH1:PWM 输入、周期为1ms、为正极。 CH2:跳过周期的 LED 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表 "时序要求"。 在此 正周期内、PWM 上升沿延迟和 PWM 下降沿延迟无法 满足要求。 因此、在该频率下、您不能使用该低占空比驱动 LED。

    BR、

    格拉西