请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92612-Q1 
我需要以非常低的占空比(通常为01%)驱动我的 LED。 当 PWM 频率为1KHz (1000us 周期)且 PWM 输入为1uS 正极、999uS GND 时、LED 闪烁、当我查看信号时、我发现 LED 输出有时不会打开。 即使 PWM 输入端有信号、LED 输出也不会在该期间激活。 当占空比增加到2%时、不会出现闪烁。 (PWM 正宽:20us)如何以0.1%的占空比驱动 LED?
请参见图片。 CH1:PWM 输入、周期为1ms、为正极。 CH2:跳过周期的 LED 输出。