This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:在未连接负载的情况下拉高电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038010/tps55288-high-current-pulled-without-a-load-attached

器件型号:TPS55288

尊敬的 TI 支持:

我们刚刚收到了 TPS55288的电路板、我们遇到了一些问题。  我们设计的目的是动态限制从外部电池拉出的电流、因此我们认为 TPS55288是完美的、因为我们可以将 OCP_MASK 位设置为0。  我的理解是、当 OCP_MASK 为0时、TPS55288将提供恒定电压输出、直到达到电流限制、然后限制输出电压、从而使电流保持恒定。

以下是我们器件的一些其他规格:

  • 输入电压:6V 至9V (额定9V)
  • 输出电压:14.7V
  • mΩ 电流限制:550mA (最大值)、采用50k Ω 感应电阻器

以下是我的寄存器设置:

我们看到的问题是、一旦 OE 位设置为1、输入电流尖峰就会上升。  我只有一个万用表连接到输出端、但其工作方式与输出端短接至 GND (并非如此)一样。  无论输出电压设置为多少、它都只提供1.2V 输出。  我将输入端的电源限制为500mA、而 TPS55288将实现最大效率。

我在周围偷了点东西、没有发现明显的短裤。  我们的两个板上也发生了同样的情况、因此这似乎并不是偶然发生的。   一段时间后、我们确实有一个 TSP55288芯片发生故障、现在 VOUT 短接至 GND。

我可以发送原理图和布局、但不能在公共论坛中发送。  布局问题是我唯一能想到的原因之一。

感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

此致、

Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cory、

    感谢您联系 E2E。

    OCP_MASK 用于 OCP 故障指示。 如果该位值设置为1、一旦触发输出过流限制、状态寄存器中的 OCP 位将更改为1。

    如果要禁用输出过流限制功能、请将 IOUT_LIMIT 寄存器中的 CURRENT_LIMIT_EN 位设置为0。

    请稍后向我发送原理图和布局。 我将向您发送友谊请求。 我们可以私下进行详细讨论。