尊敬的 TI 支持:
我们刚刚收到了 TPS55288的电路板、我们遇到了一些问题。 我们设计的目的是动态限制从外部电池拉出的电流、因此我们认为 TPS55288是完美的、因为我们可以将 OCP_MASK 位设置为0。 我的理解是、当 OCP_MASK 为0时、TPS55288将提供恒定电压输出、直到达到电流限制、然后限制输出电压、从而使电流保持恒定。
以下是我们器件的一些其他规格:
- 输入电压:6V 至9V (额定9V)
- 输出电压:14.7V
- mΩ 电流限制:550mA (最大值)、采用50k Ω 感应电阻器
以下是我的寄存器设置:

我们看到的问题是、一旦 OE 位设置为1、输入电流尖峰就会上升。 我只有一个万用表连接到输出端、但其工作方式与输出端短接至 GND (并非如此)一样。 无论输出电压设置为多少、它都只提供1.2V 输出。 我将输入端的电源限制为500mA、而 TPS55288将实现最大效率。
我在周围偷了点东西、没有发现明显的短裤。 我们的两个板上也发生了同样的情况、因此这似乎并不是偶然发生的。 一段时间后、我们确实有一个 TSP55288芯片发生故障、现在 VOUT 短接至 GND。
我可以发送原理图和布局、但不能在公共论坛中发送。 布局问题是我唯一能想到的原因之一。
感谢您为解决此问题提供的任何帮助。
此致、
Cory