This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:栅极引脚内部下拉电流的变化范围是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036958/lm5069-what-is-the-variation-range-of-internal-pulldown-current-of-gate-pin

器件型号:LM5069

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5069用于他们的新产品。

他们有一个问题,如下所示。

请给我回复。

问题:LM5069在器件数据表(版本 SNVS452G)  

   '如果电流超过电流限制阈值的两倍(105mV/RS)、

   Q1通过栅极引脚上的230mA 下拉电流快速关断、并开始故障超时周期。'

   我认为230mA 下拉电流有一些变化。  

   请告诉我变体范围是多少?

   我想使用数据计算外部 FET 关断时间的最大值/最小值。     

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    感谢您的联系。  

    我将检查并在下周初回来。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的回复。

    我很期待收到这些信息。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    230mA 下拉电流在整个过程和温度范围内具有典型的+/-40%变化。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。