请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好、
我的一位客户正在考虑将 LM5069用于他们的新产品。
他们有一个问题,如下所示。
请给我回复。
问题:LM5069在器件数据表(版本 SNVS452G)
'如果电流超过电流限制阈值的两倍(105mV/RS)、
Q1通过栅极引脚上的230mA 下拉电流快速关断、并开始故障超时周期。'
我认为230mA 下拉电流有一些变化。
请告诉我变体范围是多少?
我想使用数据计算外部 FET 关断时间的最大值/最小值。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。