This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:在设计电容放电电路时需要帮助

Guru**** 1144230 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TINA-TI, TL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037291/lmv431-need-help-designing-a-cap-discharge-circuit

器件型号:LMV431
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL431LI

您好!

  我已经对此进行了讨论、但还没有找到好的解决方案。 我有一个由电池供电的项目(额定电压为12V - 24V)、但移除电池后、我想对电路板上的所有电容放电。 我发现我需要 LMV431 、因为它具有更宽的输入电压范围和更低的电流要求、但不确定如何连接它。 我希望该电路在电源轨电压低于5V 时启动、并通过100欧姆电阻器进行放电。

我尝试使用 TINA-TI 并尽力了。 请参见随附的图像。 这是否起作用?

将通过 RtoP/Rbot = 10K/10k 来设置分流电压、这将为我提供5V 的基准电压。

IREF 需要至少为0.5uA;在5V 电压下通过 Rbot + Rtop 的电流(总共20k)为250uA、因此应该是良好的。 我在仿真中使用了100k 来查看。

LMV431的阴极电流必须至少为100uA。 3V 时、R=30k;24V 时、R=240k。 因此、如果没有、我们将使用10k 将阴极电流设置为3V 时的最小值为300uA、24V 时的最小值为2.4mA。

10%的导通电压阈值误差没有问题。 产品的温度范围为-10C 至40C。

问题:这是否起作用? 是否有更简单的方法来实现此目的?

问题:为了满足 TL431LI 的最低 IREF、我可以使用 Rtop 和 Rbot 的最高值是多少? 这些电阻器将持续消耗电流、因此我希望最大程度地减小该电流。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我不相信这张照片能让它变得更好。  是否可以再次上传图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像已附加-但我想我将使用阈值为1.5V 的 FET、因此低于2.5V 的"凸点"更少。

    我还连接了 TINA-TI 模型。

      e2e.ti.com/.../TL431-Cap-Drain-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    问题:这是否起作用? 是否有更简单的方法来实现此目的?

    是的、您的想法将会奏效。  您将使用 LMV431作为比较器来打开 FET 以耗尽电容器。

    问题:为了满足 TL431LI 的最低 IREF、我可以使用 Rtop 和 Rbot 的最高值是多少? 这些电阻器将持续消耗电流、因此我希望最大程度地减小该电流。

    Rtop 的最高值将取决于 VG1的最低电压。  我相信有人提到3V。  根据 LMV431数据表、Iref 的典型电流为0.15uA。  我的做法是首先通过确定 Rbot 的电阻值来设置电流。  确定为(1.24V/Rbot)。  为简单起见、我们可以将电流设置为1uA。  因此、流经 Rtop 的总电流将为1uA + 0.15uA = 1.15uA。  了解流经 Rtop 的电流后、您可以计算 Rtop 电阻器[(3V - 1.24V)/1.15uA]   

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    只需跟进您、看看您是否有任何其他问题。  如果不是、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!