主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TL431LI
您好!
我已经对此进行了讨论、但还没有找到好的解决方案。 我有一个由电池供电的项目(额定电压为12V - 24V)、但移除电池后、我想对电路板上的所有电容放电。 我发现我需要 LMV431 、因为它具有更宽的输入电压范围和更低的电流要求、但不确定如何连接它。 我希望该电路在电源轨电压低于5V 时启动、并通过100欧姆电阻器进行放电。
我尝试使用 TINA-TI 并尽力了。 请参见随附的图像。 这是否起作用?
将通过 RtoP/Rbot = 10K/10k 来设置分流电压、这将为我提供5V 的基准电压。
IREF 需要至少为0.5uA;在5V 电压下通过 Rbot + Rtop 的电流(总共20k)为250uA、因此应该是良好的。 我在仿真中使用了100k 来查看。
LMV431的阴极电流必须至少为100uA。 3V 时、R=30k;24V 时、R=240k。 因此、如果没有、我们将使用10k 将阴极电流设置为3V 时的最小值为300uA、24V 时的最小值为2.4mA。
10%的导通电压阈值误差没有问题。 产品的温度范围为-10C 至40C。
问题:这是否起作用? 是否有更简单的方法来实现此目的?
问题:为了满足 TL431LI 的最低 IREF、我可以使用 Rtop 和 Rbot 的最高值是多少? 这些电阻器将持续消耗电流、因此我希望最大程度地减小该电流。
谢谢、
Derek