This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036680/tps3850-tps3850

器件型号:TPS3850

TPS3850

我们在项目中使用该看门狗计时器 IC。

参考原理图-  

使用以下设置

设置1 0
SET0 0
CRST 10nF
CWD 1nf

根据数据表中的计算、有效窗口为18.122ms 至119.822

但是、当我们为该窗口捕获波形时、结果不匹配。

用于参考的波形快照-

黄色- WDI 信号

粉红色- WDO 信号

16ms -意外结果

100ms -意外结果   

我们尝试了多个时序值、但结果与窗口计算不匹配。

因此需要尽快为该问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、

    在表8-4中、使用1nF 电容器可得到以下值的 tWDU:

    其中 tWDL 为:

    因此、tWDU 具有以下范围:

    tWDU = 119.82ms   132.4ms   144.98ms

    tWDL 范围将是:

    tWDL = 14.9775ms   16.55ms   18.1225ms

    请记住、计算假设是一个理想的电容器。  根据应用中使用的电容器的容差、tWDL 和 tWDU 的时间窗口边界可能与实际计算值相差很大的一个位。  因此、根据电容器值、窗口可能会更小或更大。  

    通过查看示波器照片、您捕获的结果可能是正确的、并且在窗口的限制范围内。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、

    如果您有任何其他问题、只需跟进。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢,度过了一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、

    是否有新更新?    如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!