This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:封装尺寸 CSD17484F4和 CSD25484F4

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159276/csd17484f4-footprint-csd17484f4-und-csd25484f4

器件型号:CSD17484F4

您好!

您能否澄清以下情况是否属实?

建议选择一个"固体掩模定义焊盘(SMD)"(第7.2章)。 在 DS)-> ok、可以这样做、这很有道理、但通常是 NSMD。

但在第7.3章中。 模板开孔大于阻焊层开孔的情况;这意味着锡甚至在 阻焊层上(请参阅下图、浅绿色)、对吧?

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、您好!

    感谢您的查询。 数据表中的建议是正确的。有关更多详细信息、请参阅 FemtoFET SMT 指南(www.ti.com/.../slra003d.pdf)。 它设计为使用失调电压进行叠印。焊盘为 SMD、0.15mm 与组件焊盘匹配。 丝印板孔径必须为0.2mm、以满足面积宽比要求、从而实现良好的焊膏打印质量。 SMD (阻焊层定义)焊盘优于 NSMD (非阻焊层定义)焊盘、以避免在表面贴装 FemtoFET 时由于阻焊层注册错误而导致的问题

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用