请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD17484F4 您好!
您能否澄清以下情况是否属实?
建议选择一个"固体掩模定义焊盘(SMD)"(第7.2章)。 在 DS)-> ok、可以这样做、这很有道理、但通常是 NSMD。
但在第7.3章中。 模板开孔大于阻焊层开孔的情况;这意味着锡甚至在 阻焊层上(请参阅下图、浅绿色)、对吧?

此致、
Gokhan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否澄清以下情况是否属实?
建议选择一个"固体掩模定义焊盘(SMD)"(第7.2章)。 在 DS)-> ok、可以这样做、这很有道理、但通常是 NSMD。
但在第7.3章中。 模板开孔大于阻焊层开孔的情况;这意味着锡甚至在 阻焊层上(请参阅下图、浅绿色)、对吧?

此致、
Gokhan
Gokhan、您好!
感谢您的查询。 数据表中的建议是正确的。有关更多详细信息、请参阅 FemtoFET SMT 指南(www.ti.com/.../slra003d.pdf)。 它设计为使用失调电压进行叠印。焊盘为 SMD、0.15mm 与组件焊盘匹配。 丝印板孔径必须为0.2mm、以满足面积宽比要求、从而实现良好的焊膏打印质量。 SMD (阻焊层定义)焊盘优于 NSMD (非阻焊层定义)焊盘、以避免在表面贴装 FemtoFET 时由于阻焊层注册错误而导致的问题。
此致、
John Wallace
TI FET 应用