您好;
1、V33A、V33D 和复位斜升是否正常?
-
2.当我执行验证报告时、我发现 UCD90320需要55ms 左右的时间才能从"复位"释放到"启用"、GPO 和一些 LGPO 进行操作。
这是正常值吗?
-
如果没有、 释放复位后、它们的正确时间间隔是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yihe:
当 UCD90320 启动和初始化时、无论 GPIO 设置为高电平有效还是低电平有效、它们都是高阻抗、对吧?
2. 当 UCD90320 启动和初始化时、以下条件的状态和阻抗将是什么?
(a) GPO 设置为输出高电平
(b) GPO 设置为输出低电平
(C)将 LGPO 设置为输出高电平
(D) 将 LGPO 设置为输出 低电平
在 UCD90320完成启动和初始化后、上述条件的状态和阻抗是什么?
您好 Yihe:
* PCIe_CLK_SEL 是具有逻辑" PCIe_MFG 反相"的 LGPO。
*有两个具有相同值的分压器,Rupper 连接到 P3V3。 PCIe_CLK_SEL 连接在这两个分压器之间。
-
如第一个图所示、我电路板上的 UCD90320初始化大约需要55ms。
但是、如果我们放大、如第二个图所示、它将在大约380us 内保持低电平。
这是正确的时间表吗?