This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320的行为检查

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158199/ucd90320-behavior-check-for-ucd90320

器件型号:UCD90320

您好;

1、V33A、V33D 和复位斜升是否正常?

-

2.当我执行验证报告时、我发现 UCD90320需要55ms 左右的时间才能从"复位"释放到"启用"、GPO 和一些 LGPO 进行操作。

这是正常值吗?

-

如果没有、  释放复位后、它们的正确时间间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是45-55ms 是完成启动和初始化的典型情况。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    1. 更改 LGPO 的逻辑需要多长时间?

    2.在对 LGPO 进行逻辑处理期间、它的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、在100us 周期处理 LGPO。

    2.处理更改时立即更改。 没有中间状态。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    当  UCD90320 启动和初始化时、无论 GPIO 设置为高电平有效还是低电平有效、它们都是高阻抗、对吧?

    2. 当 UCD90320 启动和初始化时、以下条件的状态和阻抗将是什么?

    (a) GPO 设置为输出高电平

    (b) GPO 设置为输出低电平

    (C)将 LGPO 设置为输出高电平

    (D) 将 LGPO 设置为输出 低电平

    在 UCD90320完成启动和初始化后、上述条件的状态和阻抗是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    * PCIe_CLK_SEL 是具有逻辑" PCIe_MFG 反相"的 LGPO。

    *有两个具有相同值的分压器,Rupper 连接到 P3V3。 PCIe_CLK_SEL 连接在这两个分压器之间。

    -

    如第一个图所示、我电路板上的 UCD90320初始化大约需要55ms。

    但是、如果我们放大、如第二个图所示、它将在大约380us 内保持低电平。

    这是正确的时间表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没错。  

    在该55ms 内、IO 处于高阻态下、因此您可以看到电压介于3.3V 和0之间。 初始化之后、UCD 开始根据逻辑配置驱动 IO、使其变为低电平并返回到高电平。

    此致

    Yihe