Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 主题中讨论的其他器件:AM625
你(们)好。
我的一位客户正在进行基于 AM625的设计、他们在该设计中正在寻找 PMIC 解决方案来为处理器供电。
对于其配置、其中一个配置设置匹配、其中 DDR 电源默认为1.2V、客户 计划使用1.1V LPDDR。 查询如何在初始化或加电定序期间将1.2V 更改为1.1V? 客户想要了解如何更改以及何时更改 LPDDR 相关电压? 是在加电和 LPDDR 电压加电之前还是在加电所有电压之后发生?
请帮帮我。
Mitesh