This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:需要有关 LPDDR 电源相关查询的帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159262/tps65219-need-help-for-lpddr-power-related-query

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM625

你(们)好。

我的一位客户正在进行基于 AM625的设计、他们在该设计中正在寻找 PMIC 解决方案来为处理器供电。

 对于其配置、其中一个配置设置匹配、其中 DDR 电源默认为1.2V、客户 计划使用1.1V LPDDR。 查询如何在初始化或加电定序期间将1.2V 更改为1.1V? 客户想要了解如何更改以及何时更改 LPDDR 相关电压? 是在加电和 LPDDR 电压加电之前还是在加电所有电压之后发生?

请帮帮我。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我们定义了多个 NVM 配置、以支持  基于输入电源、存储器等的不同应用场景 您能否 在下面分享应用详细信息? 默认情况下、我们可能能够找到具有正确设置的 NVM。

    输入电源(VSYS):3.3V 还是5V?

    存储器:DDR4还是 LPDDR4?

    VDD_CORE 电压:0.75V 或0.85V?

    谢谢、

    Brenda