Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC12050 主题中讨论的其他器件:UCC12040、
您好、TI 专家。
我的客户想要查看 UCC12040或 UCC12050。
客户希望查看 EMI (辐射、传导)数据。
我能否获取提供的 EMI 数据?
请检查。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jay、
由于您询问 UCC12040和 UCC12050 (非汽车)版本、我认为您对 CISPR 32 EMI 结果感兴趣吗? 下面随附了一个文件、其中包含 CE 和 RE EMI 结果以及一些 EMI 缓解措施、我希望设计指南将有所帮助。 感谢您通过 E2E 进行连接。
此致、
Steve M