This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:UCC12051-Q1

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159191/ucc12050-ucc12051-q1

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:UCC12040

您好、TI 专家。

我的客户想要查看 UCC12040或 UCC12050。

客户希望查看 EMI (辐射、传导)数据。

我能否获取提供的 EMI 数据?

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    由于您询问 UCC12040和 UCC12050 (非汽车)版本、我认为您对 CISPR 32 EMI 结果感兴趣吗? 下面随附了一个文件、其中包含 CE 和 RE EMI 结果以及一些 EMI 缓解措施、我希望设计指南将有所帮助。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

    e2e.ti.com/.../UCC12050-CISPR32-EMI-RE-CE.pptx