This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:TI 支持的 PSIPCE LM5146

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, CSD19534Q5A, LM5117, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158299/lm5146-q1-psipce-for-ti-support-for-lm5146

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5145CSD19534Q5ALM5117LM5116

大家好、

我们尝试模拟适用于 TI 应用的 PSPICE 提供的 LM5146-Q1RGY 瞬态示例文件。 此模型文件为48V 至12V、具有8A 限制。 关于此电路,请进行以下查询:

  1. 希望将此模型文件更新为48V 至24V,但此模型文件不会更新组件值。 此模型文件是锁定的还是用于更新组件值的任何设置?
  2. 此模型文件是使用理想开关放置的,希望替换为 MOSFET,但放置 MOSFET,模拟存在收敛问题。  你能提出什么建议。

谢谢、

Sivamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivamani、

    如有需要、请发送您的邮政文件以供审核。 注意您还可以使用 LM5146快速入门计算器来帮助进行组件选择和功率损耗估算。  此外、LM5145数据表中的应用示例#3显示了24V 输出电路、请参阅此处 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5145.pdf#page=47 

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 的更新。 已连接的 zip 文件为48V 至24V,但使用了理想的开关。 您能否帮助此电路集成 CSD19534Q5A MOSFET? 在该电路中,我们还可以看到10伏的 MOSFET 驱动电压。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WORKSPACE_5F00_1.zip

    请参阅随附的文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的附件。 除非 VCC 上有外部偏置、否则 LM5146栅极驱动应与 VCC (7.5V)相同。 我将把这一情况转交给我们的面向 TI 专家的 PSPICE --请给我们几天的时间来回答。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢您的支持。  我们计划将 LM5146 用于6A 限流24V 电源。 输入电压为40V 至70V。 我们没有完全了解如何使用此控制器实现 CC/CV。 已查看以下 TI 文章( https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf ),但尚未完全理解。 为了加快我们的新项目时间表,我们更喜欢使用 TI 的 PSICE 进行仿真,您能否提供任何修改后的 SPICE 文件或一些示例原理图来展示使用 LM5146实现 CC/CV? 随附了我们的设计文件以及基本 LM5146操作,我们需要的 CC/CV 大致相同?

    感谢您的优先支持。  

    Sivamani

    e2e.ti.com/.../WORKSPACE_5F00_1.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivamani、您好!

    LM5117是一款具有电流监控器 PINT 的电流模式控制器。  上面提到的应用手册显示了如何使用 LM5117实现 CCCV 方案。  如果您希望使用电压模式控制器、我建议您使用应用手册中的 CV 编程方案、但需要使用图1所示的传统 CC 编程。

    遗憾的是、这 尚未在 TI 的 PSPICE 中实现。  如果您可以分享您尝试实现的基本 CCCV 规范、我们或许能够与您分享 SIMPLIS 仿真的结果。

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如上一封电子邮件中所述,首先,我们想了解与 LM5146的 CC CV (如砖墙)。 由于输入电压额定值,我们无法使用 LM5117。 您能否提供一些使用 LM4156实现 CC/CV 的示例原理图,它将帮助我们首先了解和实施我们的要求。 由于我们目前正在使用 PSPICE for TI,因此如果您可以提供模型原理图,我们可以进行仿真。  

    以下是规格:

    输入电压:40V 至80V

    输出 CV 模式:24V 恒定直至6A 电流

    输出 CC 模式:高于6A 时,CC 模式应启动。

    谢谢、

    Sivamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivamani、您好!

    遗憾的是、除了我在上一次答复中建议的方法外、没有其他方法可以使用 LM5145/6。  这是由于在 CV/CC 运行中难以稳定电压/电流环路的控制。

    您可能需要考虑使用 LM5116 、这是一款满足 Vin = 80V 要求的可用控制器。   我们目前没有经过可行性测试的原理图。  请仅查看以下概念。  您可以使用产品文件夹中的计算器在6A 时实现24V 输出功率级、然后实现以下概念、即当输出电流尝试超出该电平时、电流将在6A 时控制、 请注意、D3和 D4的阴极会进入 LM5116的 FB 节点。  请忽略以下值、您将需要根据使用的 Rsense (RS)设计6A 的砖墙电流。

    希望这对您有所帮助。

    David。