主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM5145、 CSD19534Q5A、 LM5117、 LM5116
大家好、
我们尝试模拟适用于 TI 应用的 PSPICE 提供的 LM5146-Q1RGY 瞬态示例文件。 此模型文件为48V 至12V、具有8A 限制。 关于此电路,请进行以下查询:
- 希望将此模型文件更新为48V 至24V,但此模型文件不会更新组件值。 此模型文件是锁定的还是用于更新组件值的任何设置?
- 此模型文件是使用理想开关放置的,希望替换为 MOSFET,但放置 MOSFET,模拟存在收敛问题。 你能提出什么建议。
谢谢、
Sivamani