请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 我考虑计算 Cboot 值、公式如下所示;
Cboot >(Qg + ICC×Duty/FSW)/⊿VC
・Qg:22.8nC
・ICC=110μA 典型值
・Fsw:570kHz_TYP
我的问题: TPS54531是否假定设置 ⊿Vc 电压?
当⊿VC 设置为小于1V (通用值)时、Cboot 值在许多输入电压/输出电压条件下超过100nF。
此致、
Satoshi