This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:Cboot 值的计算方法

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158898/tps54531-calculation-method-for-cboot-value

器件型号:TPS54531

我考虑计算 Cboot 值、公式如下所示;

Cboot >(Qg + ICC×Duty/FSW)/⊿VC

・Qg:22.8nC

・ICC=110μA 典型值

・Fsw:570kHz_TYP

我的问题: TPS54531是否假定设置 ⊿Vc 电压?  

当⊿VC 设置为小于1V (通用值)时、Cboot 值在许多输入电压/输出电压条件下超过100nF。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您无需重新计算 Cboot。 对于 TPS54531、必须为0.1uF、这需要使用 X7R 或 X5R 级电介质的高质量陶瓷类型来实现温度稳定性。

    请参阅数据表第9.2.2.7节、如下所示

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy