This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:VC電流のばらつき μ A

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029530/tps23753a-vc

器件型号:TPS23753A

你好、达尔文市

我有新问题。

我知道 TPS23753A 的几个规格。

最大 IVC 值是多少?

最小 Dvc 值是多少?

我在数据表中找不到。

我参考此数据表:

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps23753a.pdf?ts=1629679235247&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FTPS23753A

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VC 上的电流是 IC 的输入电流-灌电流。 如果您计划使用 VC 电流(例如光耦合器)为其他电路供电、则限制实际上来自变压器辅助绕组。 此信息位于变压器数据表中。  

    启动期间、这是 IVC 的最大电流消耗:  

    DVC 是 VC 线路上的二极管。 这会对 IC 的变压器辅助电压进行整流。 它不是开关二极管、因此我们无需担心较短的反向恢复时间或较小的电容。 我们只需具有正确的电压和电流额定值。 我将使用 EVM 中的二极管作为基准。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的快速回复。

    我总结了问题、所以请给我一些建议。

    附加 file.e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_25_2D00_Aug_2D00_2021.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以向我发送完整的原理图吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的支持。

    我发送原理图数据。(我们的原理图和参考原理图)


    e2e.ti.com/.../Circuit.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohkawa San、您好!  

    感谢您提供原理图。 我将重点介绍 VC 上的电路。  

    我很好奇、如果 VC 上存在大电流、设计是否会损坏? 此外、有趣的是、这并非在每个电路板上都发生。 对于不同的 BJT、这是否可以是不同的 Betas? 您能测试一下吗?

    对我来说、当我们降低齐纳二极管电压时、它会降低 NPN 电阻器基极上的电压、从而减小电流、这是有道理的。 我想知道现在是否有足够的电流用于 VC 或电压过低? 使用较低齐纳二极管时 VC 上的电压是多少? 我查看了其他降压设计、如果存在类似的电路、齐纳二极管为11V-12V。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはマイケルさん μ A

    ご支援いただきありがとうございます。μ A

    > VCに大電流が流れると、設計が損傷しますか?μ A  

    ->はい、実際に壊れています。Q1が過負荷になったので壊れたと思います。

    それは異なるBJTの異なるベータである可能性がありますか?μ A

    ->申し訳ありませんが、意味がわかりません  ので、改めてご説明ください。

    下部ツェナーダイオードを使用したVCの電圧はいくつですか?μ A

    ->ツェナー電圧が9.4vの場合、Vc電圧は7.5vです。

    ツェナー電圧が9.8vの場合、Vc電圧は7.9vです。μ A

    この現象の発生率は4%です。μ A

    如果您有任何疑问、请告诉我。 

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    >如果 VC 上有大电流,设计是否会损坏?

    ->是的,实际上是坏的。  我想过载 Q1。

    >对于不同的 BJT、这是否可以是不同的 Bettas?

    ->抱歉,我无法理解含义。 请再次说明。

     >使用较低齐纳二极管时 VC 上的电压是多少?

    ->当齐纳电压为9.4V 时,VC 电压为7.5V。

    当齐纳电压为9.8v 时、VC 电压为7.9v。

    这是4%的发生率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您提供的信息。  

    如果您尝试将 BJT 移至其他电路板、您是否注意到 BJT 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    已尝试。

    结果、 这种现象不会发生变化。

    示例:

    当 PWB=A 且 BJT (Q1)=A 时、Vc 为5mA

    当 PWB=B 且 BJT (Q1)=B 时、Vc 为40mA

    PWB=A & BJT (Q1)=B -> Vc 为5mA

    PWB=B & BJT (Q1)=A -> VC 为40mA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的确认、一定不能是 BJT。 我将与原始设计人员核实这种现象。 现在、10V 二极管是否可以工作?

    我认为较低电压二极管的问题可能是 VC 电压不高于9V UVLO 上升阈值。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    我无法安排10.0V、但我可以安排10.2V、因此我尝试10.2V、但不起作用。  此时、VC 电压为8.3v。

    IC 是导致这种现象的原因吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噢、明白了。 否、我不认为这是 IC、但我们必须在~9V 时满足最小 VC 阈值。  

    我与电路设计人员交谈过、下面是他对调试的建议:

    1. 建议客户移除电路 并使用外部电源偏置 VC 在 VC 和外部电源之间插入一个二极管。 如果转换器可以正常通电并运行良好,我们可以将问题缩小到该“LDO”电路。 如果不是、则存在其他问题。
    2. 将 R1降低到10K-40k、以查看发生了什么。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的支持。

    我在这个周末尝试建议的调试1和2。 请稍等几天。 我将报告结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢、让我们知道结果。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    我尝试了1和2调试。  

    请参阅随附的 Excel 文件(Sheet1)。

    此致。

    e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_03_2D00_Sep_2D00_2021.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 我今天是 OOO、但我可以在7月9日查看这些材料。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    我看到我们使用外部电源进行了实验、但这并没有改变 VCC 电流。 但是、我们是否观察到此电路是否有任何损坏?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    我检查该 PWB 电路。 请稍等几天。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢、请告知我们器件是否损坏。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    很抱歉我的答复太晚了。

    我检查了电路、但没有损坏。

    我尝试过、请参阅附加文件的 Sheet2。

    您对这种现象有何看法?

    我想知道以下内容、请告诉我。

    VC 的最大额定电流。

    此致。

    e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_13_2D00_Sep_2D00_2021.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    我在描述中犯了一个错误。

    我替换了 U1 (IC)、而不是 Q1。

    附加修改后的文件。

    e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_13_2D00_Sep_2D00_2021_2D00_2.xlsx

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我确实发现、不同 IC 具有不同的电流、这一点非常有趣。 我想知道我们是否需要提交质量控制申请? 我将联系该团队并获取他们的意见。  

    但是、如果设计没有损坏、但可以与12V 齐纳二极管一起使用、我们是否仍想解决问题?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的支持。

    我想听取质量团队的意见、但成本贵吗?

    我认为46mA 的 VC 电流(例如22号)是大电流。

    从结果来看、我认为这种现象是由 IC (U1)引起的。

    我要解决的第一个问题是了解 VC 电流的容差(最大额定值)。

    (规格如何?)

     VC 电流20mA 是否正常?

     VC 电流30mA 是否正常?

     VC 电流46mA 是否正常?

    接下来、

    如果46mA (示例)异常、 我想知道 IC 是否损坏。

    如果正常、我将考虑更改 Q1。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、我不认为 IC 已损坏、可能不会损坏。 但我们预计 BJT 会因热电流/高电流而损坏。  

    我谈到了质量问题、他们不会考虑这个问题、因为我们的器件没有损坏。 我将与另一位电力专家核实他对此事的看法。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的大力支持。

    我将等待您(另一位电源专家)的评论。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在讨论、我们想知道、如果存在大 VC 电流、IC 是否会出现过热?

    此外、VC 是否连接到其他任何设备? 它是否驱动任何光耦合器?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的支持。

    >如果存在较大的 VC 电流,IC 是否会出现过热?

    ->是的,电流越高,IC 的热量就越高。

    > VC 是否连接到其它任何设备?

    ->不, 这与我之前发送的电路图一样。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、非常感谢。 另一个问题是、VC 是否保持受管制? 当 IC 很热时、VC 电压是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的支持。

    > IC 过热时,VC 电压是否稳定?

    ->是的,电压稳定。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、让我与团队成员回联系。 谢谢你

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

     我想知道 VC 电流的容差(最大额定值)。

    因为重新设计了 Q1或 D1和其他器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在与内部服务部门审查设计后、我们认为这可能是一个质量问题。 我将与您当地的销售代表合作、在内部推动此问题的发展、我们将把对话发送到电子邮件。  

    如果您可以将该主题标记为"已解决"、这将会很感激、谢谢。  

    此致、  

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael San

    感谢您的大力支持。

    我了解 这些信息、并将告知工厂。

    此致