Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
你好、达尔文市
我有新问题。
我知道 TPS23753A 的几个规格。
最大 IVC 值是多少?
最小 Dvc 值是多少?
我在数据表中找不到。
我参考此数据表:
感谢您的大力支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VC 上的电流是 IC 的输入电流-灌电流。 如果您计划使用 VC 电流(例如光耦合器)为其他电路供电、则限制实际上来自变压器辅助绕组。 此信息位于变压器数据表中。
启动期间、这是 IVC 的最大电流消耗:

DVC 是 VC 线路上的二极管。 这会对 IC 的变压器辅助电压进行整流。 它不是开关二极管、因此我们无需担心较短的反向恢复时间或较小的电容。 我们只需具有正确的电压和电流额定值。 我将使用 EVM 中的二极管作为基准。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好 Michael San
感谢您的支持。
我发送原理图数据。(我们的原理图和参考原理图)
Ohkawa San、您好!
感谢您提供原理图。 我将重点介绍 VC 上的电路。
我很好奇、如果 VC 上存在大电流、设计是否会损坏? 此外、有趣的是、这并非在每个电路板上都发生。 对于不同的 BJT、这是否可以是不同的 Betas? 您能测试一下吗?
对我来说、当我们降低齐纳二极管电压时、它会降低 NPN 电阻器基极上的电压、从而减小电流、这是有道理的。 我想知道现在是否有足够的电流用于 VC 或电压过低? 使用较低齐纳二极管时 VC 上的电压是多少? 我查看了其他降压设计、如果存在类似的电路、齐纳二极管为11V-12V。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
こんにちはマイケルさん μ A
ご支援いただきありがとうございます。μ A
> VCに大電流が流れると、設計が損傷しますか?μ A
->はい、実際に壊れています。Q1が過負荷になったので壊れたと思います。
それは異なるBJTの異なるベータである可能性がありますか?μ A
->申し訳ありませんが、意味がわかりません ので、改めてご説明ください。
下部ツェナーダイオードを使用したVCの電圧はいくつですか?μ A
->ツェナー電圧が9.4vの場合、Vc電圧は7.5vです。
ツェナー電圧が9.8vの場合、Vc電圧は7.9vです。μ A
この現象の発生率は4%です。μ A
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
您好 Michael San
>如果 VC 上有大电流,设计是否会损坏?
->是的,实际上是坏的。 我想过载 Q1。
>对于不同的 BJT、这是否可以是不同的 Bettas?
->抱歉,我无法理解含义。 请再次说明。
>使用较低齐纳二极管时 VC 上的电压是多少?
->当齐纳电压为9.4V 时,VC 电压为7.5V。
当齐纳电压为9.8v 时、VC 电压为7.9v。
这是4%的发生率。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
您好!
噢、明白了。 否、我不认为这是 IC、但我们必须在~9V 时满足最小 VC 阈值。
我与电路设计人员交谈过、下面是他对调试的建议:
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好 Michael San
我尝试了1和2调试。
请参阅随附的 Excel 文件(Sheet1)。
此致。
e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_03_2D00_Sep_2D00_2021.xlsx
您好 Michael San
很抱歉我的答复太晚了。
我检查了电路、但没有损坏。
我尝试过、请参阅附加文件的 Sheet2。
您对这种现象有何看法?
我想知道以下内容、请告诉我。
VC 的最大额定电流。
此致。
e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_13_2D00_Sep_2D00_2021.xlsx
您好 Michael San
我在描述中犯了一个错误。
我替换了 U1 (IC)、而不是 Q1。
附加修改后的文件。
e2e.ti.com/.../Summar-of-Issue-_5F00_13_2D00_Sep_2D00_2021_2D00_2.xlsx
此致。
您好 Michael San
感谢您的支持。
我想听取质量团队的意见、但成本贵吗?
我认为46mA 的 VC 电流(例如22号)是大电流。
从结果来看、我认为这种现象是由 IC (U1)引起的。
我要解决的第一个问题是了解 VC 电流的容差(最大额定值)。
(规格如何?)
VC 电流20mA 是否正常?
VC 电流30mA 是否正常?
VC 电流46mA 是否正常?
接下来、
如果46mA (示例)异常、 我想知道 IC 是否损坏。
如果正常、我将考虑更改 Q1。
此致。