大家好、团队成员
我的客户正在测试 LM5175EVM、下面有问题。 (LGS1:高侧、LGS2:低侧)
1.VIN=14.3V~15V,VOUT=12V/IO=6A、在转换为降压时、输出不稳定、波形显示如下

2.VIN=11.3V~11.7V,VOUT=12V/IO=6A、转换模式、低侧栅极信号显示 不包含。

3.VIN=12.4V~12.8V,VOUT=12V/IO=6A、转换、高侧栅极驱动器信号显示不包含。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我的客户正在测试 LM5175EVM、下面有问题。 (LGS1:高侧、LGS2:低侧)
1.VIN=14.3V~15V,VOUT=12V/IO=6A、在转换为降压时、输出不稳定、波形显示如下

2.VIN=11.3V~11.7V,VOUT=12V/IO=6A、转换模式、低侧栅极信号显示 不包含。

3.VIN=12.4V~12.8V,VOUT=12V/IO=6A、转换、高侧栅极驱动器信号显示不包含。

您好、Mona、
电流感应信号对噪声敏感、因此电流感应路径的布局极其重要、请参阅此技术手册 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-3-separating-differential-sense-lines-from-power-planes
如果 CS 信号上存在更多噪声、降低斜率电容器有助于稳定运行。 不过,如果仍然有可能,最好先优化布局。 有关斜率信号的操作、请参阅数据表。
此致、
Brigitte
嗨、Brigitte
请检查此帖子、可能更清楚地说明了此问题。