This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:栅极驱动器信号不包含在内

Guru**** 2510335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031689/lm5175evm-gate-driver-signal-not-consist

器件型号:LM5175EVM

大家好、团队成员

我的客户正在测试 LM5175EVM、下面有问题。 (LGS1:高侧、LGS2:低侧)

1.VIN=14.3V~15V,VOUT=12V/IO=6A、在转换为降压时、输出不稳定、波形显示如下

2.VIN=11.3V~11.7V,VOUT=12V/IO=6A、转换模式、低侧栅极信号显示 不包含。

3.VIN=12.4V~12.8V,VOUT=12V/IO=6A、转换、高侧栅极驱动器信号显示不包含。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    您是指未经任何修改的标准 EVM 吗?   此外、您能否检查抖动功能是否已启用?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅将 CS 电阻器更改为5mohom、并启用抖动功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    请要求客户禁用抖动功能并再次检查信号。

    BTW、使用的是哪种 EVM? 此外、当减小 CS 感应电阻器时、我希望斜率电容器需要减小。 否则、CS 引脚中注入的噪声会产生太大的影响。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LM5175EVM、在测试 UVLO 时、输出无负载、当 Vin=6V 时、Vout 为2V、但尚未达到开启6V。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    当输入端为6V 且 EN 引脚上的给定电阻分压器时、由于 EN 引脚只有1.15V、因此尚未达到阈值。 这意味着器件仍处于 UVLO 状态。 您需要进一步增大输入电压或减小电阻分压器的顶部电阻。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么原因可能导致 Vout 增大? 有环路为输出电容器充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    很抱歉,但我不理解你的问题。 请详细说明您所指的内容。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    当 Vin=5.8V 时、我看到输出具有电压(~3.2V)、该电压尚未达到导通阈值。 该问题仅在无负载测试时发生。  

    在该测试条件下、EN=1.18V、开关尚未导通。  

    我想这是 SW 引脚上的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    您能否使用示波器将启动电压测量为5.8V? 请测量 VIN、VOUT 和2个开关节点。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 电阻变为5mohom、适用的 Cslope 是什么?  使用数据表中的公式、Cslope = 376pF、但测试完成后、当 Cslope = 48pF 时、降压/升压转换 看起来稳定、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    电流感应信号对噪声敏感、因此电流感应路径的布局极其重要、请参阅此技术手册 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-3-separating-differential-sense-lines-from-power-planes

    如果 CS 信号上存在更多噪声、降低斜率电容器有助于稳定运行。 不过,如果仍然有可能,最好先优化布局。 有关斜率信号的操作、请参阅数据表。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    请检查这一点、它仅在空载条件下存在 、因为如果我连接0.1A 负载、此问题就会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    很抱歉、但您确切认为有什么问题?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    请检查此帖子、可能更清楚地说明了此问题。

    LM5175-Q1:启动前输出有电压-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    感谢另一个主题中的详细信息。 请让我们在另一个主题中进行讨论、现在关闭这个主题。 我们目前正在深入了解细节、但需要更多的时间才能与您进行讨论。

    此致、
    Brigitte