This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:如何测试晚期故障

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027766/tps3850-q1-how-to-test-late-fault

器件型号:TPS3850-Q1

你(们)好

我想问、在这种情况下、如何检测延迟故障:

目前、我将 WDI 的两个下降沿之间的时间间隔设置为大约2秒、但无法测试或查看延迟故障波形。 当 WDI 不是输入时、WDO 的输出波形大约为高电平3秒、大约为0.5秒。 。 如何为此测试延迟故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过两种方法来完成延迟故障测试:

    1.使用函数发生器并增加周期,使 WDI 脉冲开始变宽。

    2.在 CWD 上使用较小的电容器来缩短上限时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果对此主题有任何其他问题、请告知我。  如果没有其他问题、请单击已解决以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我的回答很晚、我更新了以下问题:

    客户 TPS3850Q1原理图-

    测试波形和说明:

    无 WDI 输入、在 PIN8上有输出。 (您可以认识到、我们使用 MOSFET 来反转其输出电压电平、PIN'X1-4'仅表示引脚8):电源由 PNP 晶体管放大5.4V、而不是原理图中所示的3.3V。

    2.当 WDI 有一个输入(通过 GPIO 2来自驱动器 IC 输出的蓝色波形)时、正确运行的阶段是正确的:

    当我们要测试延迟故障条件时、 2个相邻下降沿的增量时间大约为2.56秒、并且从 WDO 输出看不到正确的延迟故障。

    在原理图中、我认为它符合条件"CWD=NC、SET0=0 SET1=0"。 您能否帮助我检查它们的设计有什么问题、以及如何生成延迟故障波形? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否尝试过增加 WDI 信号的周期?  从原理图中、我的计算结果显示窗口为:

    tWDL = 0.326秒

    tWDU = 2.609秒

    您能否增加 WDI 的周期、使 WDI 脉冲超出2.609秒的 tWDU 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、我会要求客户修改周期并在这里尽快更新测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    保持发布状态。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    快速更新:

    客户测试了两个下降沿周期为2.8444秒、但波形仍然没有出现、引脚8的波形仍然没有变化。(GPIO 2波形为绿色、引脚8波形为红色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否可以让客户进一步延长此期限?  请参阅以下内容:

    根据上表中显示的最大限制、tWDU 可以超过3秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请随时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、以下是最新的结果:

    如果我们将 tWDU 提升超过3秒、则表示在没有 GPIO2输入的情况下从引脚8输出。 从下面的波形中可以看到、引脚8输出的周期大约为2.92s、因此我们似乎无法延长周期以获得延迟的故障波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    为了进行验证、客户是否可以在 CWD 上使用较小的电容器、以便时间周期不会太长?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将让客户在 CWD 上使用较小的电容器、您能否从他们的原理图中推荐一些特定的电容器值、以便客户能够更有效地进行验证? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    让客户尝试10nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户正在进行其他一些工作、我告诉他们更改1uF 以调整 CWD 时间、我将监控这一点、如果有任何反馈会返回给您、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jerry 的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    调整电容器后、我总结了电流情况以供您参考:

    问题1:我们将 CWD 电容器更改为10nF、调整了 WDI 输入、测试的复位波形分别如下:通道1是复位波形(黄色波形)、通道2是 WDI 波形(绿色波形)、很抱歉波形不清晰、但我们仍然看不到延迟故障情况:

    1. WDI 下移间隔1.43秒:

    2. WDI 下移间隔1.89秒:

    3. WDI 下移间隔2.27秒:

    4. WDI 下移间隔2.86s:

    我们可以将间隔时间提高到更高水平、同时它始终是 PWM 输出、而不像晚期故障波形;

    我再次提供原理图、他们已将 CWD 电容修改为10nF:

    在客户原理图设计中、它们将 RESET 和 WDO 连接在一起、输出类型是什么、低电压电平或 PWM 波形?

    问题2:如果我们不提供 WDI 输入、则仍然存在具有800ms 高电压电平和300ms 低电压电平的 PWM 输出(CWD 电容为10nF):

    这种现象是否正常?工作原理是什么? 这些波形是否都意味着看门狗工作异常?  

    我们还执行以下计算:

    CWD 的电容为33nF,对应于超时计数器77.4*33*0.001+0.055=2.6 s
    CRST 的电容为100nF、对应于超时计数器3.2*100*0.001=320ms
    根据下图中的规格、当"喂狗"信号异常时、WDO 将被拉低。 此时、复位计数器复位并在320ms 后拉至高电平、因此高电平和低电平为2.6s 和320ms。
    当与原理图复位引脚输出 PWM 波相对应的"异常喂狗"周期性信号时、这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027766/tps3850-q1-how-to-test-late-fault/3813775 #3813775"]在客户原理图设计中、他们将 RESET 和 WDO 连接在一起、输出类型是什么、低电压电平或 PWM 波形?

    由于/WDO 输出、输出应该是 PWM 波形。  如果是电压阈值故障、则该故障将类似于数据表中的时序图。  请参阅以下内容:

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027766/tps3850-q1-how-to-test-late-fault/3813775 #3813775"]如果我们不提供 WDI 输入,则仍有800ms 高电压电平和300ms 低电压电平的 PWM 输出(CWD 电容为10nF)[引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027766/tps3850-q1-how-to-test-late-fault/3813775 #3813775"]这种现象是正常的、工作原理是什么? 这些波形是否都意味着看门狗工作异常?  [/报价]

    是的、这是正常现象、看门狗正在工作。  我在数据表中找到了这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、您能帮助我了解我们如何产生延迟故障条件吗? 谢谢你。 我们添加了电容器、但似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请尝试这些值。

    CWD 的电容为10nF、对应于超时计数器77.4 ** 0.01uF +0.055 = 829ms
    CRST 的电容为1uF、对应于超时计数器3.22 * 1uF + 381us = 3.227s

    如果上限为829ms、则下限将为829ms * 0.125 = 103.625ms。

    tWDU = 829ms

    tWDL = 103.625ms

    将复位延时时间设置得非常长(3.227s)您将能够看到/WDO 晚期故障、因为当发生晚期故障时、/WDO 在3.227s 之后才会失效。   

    为了进行测试、请尝试使用函数发生器并将时钟信号的周期更改为 WDI 引脚。  一个少于103.625ms (典型值)的周期应该导致/WDO 被置为有效(电压低)。  较长的829ms (典型值)周期也应导致/WDO 被置为有效(电压低)。  一旦/WDO 变为低电平、它将保持低电平直到3.227s、然后/WDO 将取消置位(变为高电平)。

    我在上面描述的是我如何创建一个延迟故障条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    此主题是否有任何更新?  周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将螺纹撞到顶部…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉出现抖动。 对两个计算方法有一点困惑:

    您能否帮助我们确认 Twdu 的计算时间是否需要增加电容容容差? 我们发现、电容容容差值和无电容容容差值之间存在一些矛盾。

    输入

    TWDL

    TWDU

    容差

    CWD (最小值)

    CWD (典型值)

    CWD (最大值)

    SET0

    设置1

    最小

    典型值

    最大

    最小

    典型值

    最大

    10.00%

    4.23nF

    4.70nF

    5.17nF

    1

    1

    0.154秒

    0.182秒

    0.209s

    0.308秒

    0.364秒

    0.418 s

    使用典型值进行计算

    10.00%

    4.23nF

    4.70nF

    5.17nF

    1

    1

    0.138秒

    0.182秒

    0.230秒

    0.277秒

    0.364秒

    0.460s

    使用了典型值+电容容容差计算

    该超时实际上是在0.436s 后报告的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    数据表中的公式假定了理想的电容器值。  计算复位或 WDO 延时时间时时、可能需要包括电容器容差以确定实际的最小和最大延迟时间。  

    与数据表中的复位延时时间最小值和最大值等式4和5一样、等式6也将具有最小值和最大值。  ICWD 和 VCWD 会有变化、您可以在电气特性表中找到这些变化。  请参阅以下内容:

    方程式应该是

    I = C *(dv/dt)其中

    DT =(C/I)* dv+0.055  

    上面的(dt)公式应该有助于您计算随电容器变化而变化的时间。

    我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的详细说明。 让我让客户尝试一下、如果仍然存在计算问题、我会告诉您、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请随时向我发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、由于我已经在现场与客户讨论过、我认为这个主题将会关闭、感谢您的支持、如果对 TPS3850Q1有任何疑问、我可能会打开一个新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的反馈。  周末愉快!