This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:在20MHz 半桥应用中定期削减输出信号

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031354/lmg1210-periodic-cuts-on-output-signal-in-20mhz-half-bridge-application

器件型号:LMG1210

您好!

我使用 LMG1210RVRR 组件为传动器创建20MHz 输出。

我遵循了 LMG1210EVM 评估板的设计(图3)。

查看输出信号时、我可以看到信号周期性中断(每3us)(图1和2)。

我不知道它是否来自在我的情况下具有25ns TRR 的自举二极管、或者布局问题、或者过热安全问题?


您是否有什么想法会导致这些切割?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aly、

    感谢您的提问。

    您共享的原理图未显示 VCC 电容器 C11的值。 我们建议该电容器至少比自举电容器大10倍。 自举电容器使用0.47uF、因此 C11可以使用10uF。

    对于像您这样的高频应用、我们建议将肖特基二极管用于自举二极管。 您可以查看 LMG1210 EVM (BAT46WJ) BOM 中列出的内容。  

    为了检查您是否未超过器件能够处理的结温、您需要计算器件的功率耗散。 请参阅器件数据表 第8.2.2.5节计算功率耗散。 计算功率耗散后、可以使用以下公式:

    TJ =(P * RθJA)+ Ta

    其中 Tj =结温;RθJA =结至环境热阻;Ta =环境温度

    如果计算出的 Tj 高于器件数据表中指定的建议结温(125C)、则表明您超出了器件可消耗的功率。  

    或者、您也可以使用此"最大开关频率"计算器根据您的应用来估算您可以使用的最大开关频率:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/196/t/1025075

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    主要问题是缺少外部栅极电阻器。 我设法使用最大开关频率计算器来计算它。

    此致、

    Aly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aly、

    太棒了! 我很高兴您能够解决您的问题、并感谢您的跟进。 如果您需要进一步的帮助、请随时创建新主题。  

    此致、

    Leslie