This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:关于 UCD90120A 固件配置

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030864/ucd90120a-about-ucd90120a-firmware-confirguration

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

两个问题:

电源轨配置:开/关配置: 仅限控制引脚

  问:我找不到可以在哪里设置 CONTROL 引脚、或者如何设置 CONTROL 引脚?

2.电源轨配置:依赖关系上的 GPI 和 依赖关系上的 GPI

  问: 电源轨准备就绪时、GPI 是否打开/关闭? 或者、当 GPI 为高电平/低电平时、电源轨是否打开/关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CONTROL 引脚是器件的输入信号、在 UCD90120A 外部生成。 如果您使用 USB-TO-GPIO 转换器、则可以使用 GUI 控制 PMBus_CTRL 引脚。 转至“Monitor (监视器)”选项卡,有一个控制选项:控制线路(USB),单击高电平或低电平以更改 sigal

    我没有收到您的第二个问题。 GPI 在芯片内有两种状态:置为有效或置为无效。 当 GPI 用于依赖关系时、 声明的状态表示依赖关系、声明的状态表示不依赖关系。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈

    那么、控制引脚不是实际的引脚、而是软件命令、对吧?

    2.在电源轨配置中,GPI 的依赖关系和 GPI 的关闭依赖关系是什么意思? 例如(请参阅以下屏幕截图)、电源轨与 GPI (电源轨升压)之间的关系是什么。  如果我在依赖关系上的 GPI 中选择上拉电压轨、则电源轨会在 RAI_UP (GPI)为高电平时上电吗? 或者、如果我在 GPI 关闭依赖关系中选择 RAILE_UP、则导轨在 RAILE_UP 关闭时是否会关闭?  

    另一个问题:

    3.当1v8电源轨准备就绪时,3V3_EN 将为高电平,然后3V3电源轨将通电(如下所示)。 但是、当1v8电源轨关断时、我发现3V3电源轨仍处于开启状态、即使我设置了在1v8关断时关闭3V3。 如何根据1v8打开和关闭3V3电源轨? 1v8就绪时、3V3将通电、1v8关断时、3V3将关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    PMBus_CTRL 是一个物理引脚。 为了帮助客户进行测试、此引脚连接到可由 GUI 控制的 USB-TO-GPIO 软件狗

    您可以参阅下面的快速指南、了解器件的工作原理。

    基本上、依赖项是要检查的条件、它不会初始化加电或断电操作。

    上电或上电来自 on/off_config 的设置。

    e2e.ti.com/.../6215.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享用户指南!

    但在配置电源轨中、电源启用存在冲突。  

    请参考 Fusion Digital Power Designer 文档。 ENABLE 引脚是用于启用和禁用下游电源的输出信号。

    2.在您提供的用户指南中。 输出 ENABLE 引脚以使能和禁用自身。

    那么、哪一个是正确的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们是相同的、两者都说使能是为了控制电源。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是 、Fusion Digital Power Designer 文档指示启用引脚下一个电源轨、但用户指南指示启用引脚本身。 我想弄清楚这一点。

    顺便说一下、 我仍然 不知道如何使用 CONTROL 引脚。 是的、我可以 通过 USB 转 GPIO 软件狗控制 PMBus_CTRL 引脚。 但是、如何控制 实际使用中的 PMBus_CTRL 引脚?  PMBus_CTRL 引脚在实际使用中是否由 PMBus conmmand 控制?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PMBus_CTRL 是来自 UCD 外部的信号、它可以是来自主机或 FPGA 的 GPO。

    这不能由 PMBus 控制。

    如果您的设计中没有 PMBus_CTRL 信号、则不应使用该信号。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我像下图一样配置的 GPI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我设置的是 PMBus_CTRL GPI 还是使能引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个引脚是电源轨的控制引脚? 控制引脚是电源轨使能引脚还是 GPI? 例如(请参阅下图)、GPIO1是1v8轨控制引脚、对吧?  GPIO2是3V3电源轨控制引脚、对吧? 请您提供一个示例吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    控制引脚是数据表中定义的专用引脚、即引脚28。

    GPIO1是用于控制电源使能信号的引脚。  

    如果您将 rail1的 on/off_config 设置为仅控制 PIN。 然后、GPIO1的输出由 PMBus_CTRL 引脚控制。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 的反馈。 我看到控制引脚的用法。

    另一个问题:这些使能引脚是启用下一个电源轨还是启用自身? Fusion Digital Power Designer 文档指示启用 GPIO 以启用下游电源。 我了解 GPIO 可启用下一个电源轨。 如下图所示、Pin4 GPIO1电源轨#2可模拟信号是对的吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使能功能旨在使能自身、以便我们可以通过监控自身电压来控制它。  GPIO1用于启用电源轨#1。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 非常有帮助!

    最后一个问题:如何设置在电源轨关闭时关闭从电源轨? 下面是我要做的事情。

    1.将电源轨#1故障关断从电源轨#2、电源轨#3设置为以下屏幕截图。

    2.设置电源轨#1故障响应立即关闭。

    3.断开电源轨#1使能输出 GPIO1或使电源轨#1使能输出 GPIO1无效。

    4.电源轨#1关闭,但电源轨#2和电源轨#3仍处于打开状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您看到橙色"U"吗? 您是否单击了"写入硬件"按钮以允许设备接受更改?

    还有一点需要检查:Rail2和 Rail3是否具有任何关断相关性? 如果是、请确保满足依赖项、以便可以关闭电源轨2/3。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确认我已写入硬件。 屏幕截图只是一个示例。 下面是我的工作。

    1.如果1v8电源轨电压设置为低于1.5v (Trigger 欠压故障)、则1v8电源轨关闭、3v3和0v75电源轨也关闭。

    但是、如果1v8电源轨模拟信号断开连接或失效、 即使1v8电压为0、3V3和0v75电源轨仍处于开启状态。

    如何处理案例2?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否在第2个案例中发现了 UV 故障? 仅当电压在达到 POWER_Good 阈值后降至 UV_THRESHODL 以下时才会报告 UV?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、case2设置与 case1设置相同。 您是说案例2不会报告 UV 故障吗? 如果由于某些错误导致 RAIL1使能信号下拉或 RAIL1损坏、从站护栏(RAIL2和 RAIL3)将不会关闭、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不、我的意思是器件是否报告第2个案例的 UV 故障。 否则,2号和3号栏杆将不会关闭。

    如上一份答复所述。 仅当满足以下两个条件时才报告 UV 故障:

    1.电源轨打开(打开时满足 on/off_Config 要求、打开时满足任何开启依赖项要求)

    2.电源轨在达到 POWER_GODO 阈值后低于 UV 阈值  

    如何下拉 EN 信号。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在 EN 信号上添加了开关、因此我可以控制 EN。 所有电源轨准备就绪后、我关闭 EN。 然后、只有电源轨#1关闭、电源轨#2和电源轨#3仍然导通。 这是正常的吗?

    顺便说一下、您的意思是 "如果不是、2号和3号铁路将会关闭。"? 如果 UV 故障报告、您是否意味着2和3将关闭?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在关闭 EN 时、您能否确认电源轨#1是否报告了 UV 故障?

    请提供系统监视器选项卡的快照。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在哪里可以看到 UV 故障报告?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅  

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-system-monitor-function?context=1136655-1139495-1136564 

    此致

    Yihe