Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO、
两个问题:
电源轨配置:开/关配置: 仅限控制引脚
问:我找不到可以在哪里设置 CONTROL 引脚、或者如何设置 CONTROL 引脚?
2.电源轨配置:依赖关系上的 GPI 和 依赖关系上的 GPI
问: 电源轨准备就绪时、GPI 是否打开/关闭? 或者、当 GPI 为高电平/低电平时、电源轨是否打开/关闭?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
两个问题:
电源轨配置:开/关配置: 仅限控制引脚
问:我找不到可以在哪里设置 CONTROL 引脚、或者如何设置 CONTROL 引脚?
2.电源轨配置:依赖关系上的 GPI 和 依赖关系上的 GPI
问: 电源轨准备就绪时、GPI 是否打开/关闭? 或者、当 GPI 为高电平/低电平时、电源轨是否打开/关闭?
你(们)好
CONTROL 引脚是器件的输入信号、在 UCD90120A 外部生成。 如果您使用 USB-TO-GPIO 转换器、则可以使用 GUI 控制 PMBus_CTRL 引脚。 转至“Monitor (监视器)”选项卡,有一个控制选项:控制线路(USB),单击高电平或低电平以更改 sigal
我没有收到您的第二个问题。 GPI 在芯片内有两种状态:置为有效或置为无效。 当 GPI 用于依赖关系时、 声明的状态表示依赖关系、声明的状态表示不依赖关系。
此致
Yihe
感谢您的反馈
那么、控制引脚不是实际的引脚、而是软件命令、对吧?
2.在电源轨配置中,GPI 的依赖关系和 GPI 的关闭依赖关系是什么意思? 例如(请参阅以下屏幕截图)、电源轨与 GPI (电源轨升压)之间的关系是什么。 如果我在依赖关系上的 GPI 中选择上拉电压轨、则电源轨会在 RAI_UP (GPI)为高电平时上电吗? 或者、如果我在 GPI 关闭依赖关系中选择 RAILE_UP、则导轨在 RAILE_UP 关闭时是否会关闭?

另一个问题:
3.当1v8电源轨准备就绪时,3V3_EN 将为高电平,然后3V3电源轨将通电(如下所示)。 但是、当1v8电源轨关断时、我发现3V3电源轨仍处于开启状态、即使我设置了在1v8关断时关闭3V3。 如何根据1v8打开和关闭3V3电源轨? 1v8就绪时、3V3将通电、1v8关断时、3V3将关断。


你好
PMBus_CTRL 是一个物理引脚。 为了帮助客户进行测试、此引脚连接到可由 GUI 控制的 USB-TO-GPIO 软件狗
您可以参阅下面的快速指南、了解器件的工作原理。
基本上、依赖项是要检查的条件、它不会初始化加电或断电操作。
上电或上电来自 on/off_config 的设置。
e2e.ti.com/.../6215.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx
此致
Yihe
我的理解是 、Fusion Digital Power Designer 文档指示启用引脚下一个电源轨、但用户指南指示启用引脚本身。 我想弄清楚这一点。
顺便说一下、 我仍然 不知道如何使用 CONTROL 引脚。 是的、我可以 通过 USB 转 GPIO 软件狗控制 PMBus_CTRL 引脚。 但是、如何控制 实际使用中的 PMBus_CTRL 引脚? PMBus_CTRL 引脚在实际使用中是否由 PMBus conmmand 控制?
谢谢
你(们)好
请参阅
此致
Yihe