This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 上的参数计算问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030558/ucc28064a-question-of-parameter-calculation-on-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

您好!
我的客户有以下 UCC28064A 问题。  请告诉我们。

*1.

我们可以在数据表 P.22中找到以下公式(10)。

假设 Vref=6V、负载值=转换 器额定功率的25%。   在本例中、VPHB 变为325mV。  他的理解是否正确?

 

*2.

当问题1的答案为是时、如数据表中的以下句子所示、数据表建议 VBRST 为负值(325-600=275mV)。  正确吗?

 

*3.

在条件下根据以下公式(5)(6)进行计算时:

Ru = 133k Ω、Rd = 47k Ω、IPHB_RANGE = 3uA。   结果是 VPHB_LR=1.57V、VPHB_HR=1.67V。   根据问题1的结果、VPHB 为325mV。   他正在考虑 VPHb_HRVPHBVPHb_LR、但结果不同。   请告诉我、正确的地方是什么?

 

*4.

关于电气特性测试条件列、我们可以找到 PHV=0V 或2V。   此"PHV"与电压 o PHV (VPHV)相同。  正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。

    数据表中的公式(10)似乎不正确、因为 VPHB 阈值纯粹是 VCOMP 的函数。  从分母中移除 VREF 会得到4.825V x 0.250 + 0.125 = 1.331V。  因此 、建议 VBRST 小于(1.331 - 0.600)或0.731V

    您提到了 PHV VPHV、但我相信您询问 的是测试条件下的 PHB 以及 eq (10)中的 VPHB。  PhB 可与 数据表中的 VPHB 互换使用、因此、是的、它们指的是相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="9465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030558/ucc28064a-question-of-parameter-calculation-on-ucc28064a "]

    在条件下根据以下公式(5)(6)进行计算时:

    Ru = 133k Ω、Rd = 47k Ω、IPHB_RANGE = 3uA。   结果是 VPHB_LR=1.57V、VPHB_HR=1.67V。   根据问题1的结果、VPHB 为325mV。   他正在考虑 VPHb_HRVPHBVPHb_LR、但结果不同。   请告诉我、正确的地方是什么?

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在等待以下问题。

    在条件下根据以下公式(5)(6)进行计算时:

    Ru = 133k Ω、Rd = 47k Ω、IPHB_RANGE = 3uA。   结果是 VPHB_LR=1.57V、VPHB_HR=1.67V。   根据问题1的结果、VPHB 为325mV。   他正在考虑 VPHb_HRVPHBVPHb_LR、但结果不同。   请告诉我、正确的地方是什么?

    他的理解是  VPHB_HRVPHBVPHB_LR。  正确吗?   如果有问题、请告知我们 VPHB_HR、VPHB 和 VPHB_LR 的关系是什么?

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ 10根据所需的最大功率级别、为相位 B 关断提供阈值电压。   VPHB、 对于  Pout = 25%时的 B 相关断、从较早的响应中得到的值为4.825V x 0.250 + 0.125 = 1.331V。

     计算 VPHB 后、必须将其分配 给 VPHB_LR 或 VPHB_HR、另一个将受3uA 差分漂移(向上或向下)的影响。

    VPHB  不是 VPHB_LR  VPHB_HR 之间的值、而是每个值、具体取决于您的目标输入电压范围。