您好!
我的客户有以下 UCC28064A 问题。 请告诉我们。
*1.
我们可以在数据表 P.22中找到以下公式(10)。

假设 Vref=6V、负载值=转换 器额定功率的25%。 在本例中、VPHB 变为325mV。 他的理解是否正确?
*2.
当问题1的答案为是时、如数据表中的以下句子所示、数据表建议 VBRST 为负值(325-600=275mV)。 正确吗?
*3.
在条件下根据以下公式(5)(6)进行计算时:

Ru = 133k Ω、Rd = 47k Ω、IPHB_RANGE = 3uA。 结果是 VPHB_LR=1.57V、VPHB_HR=1.67V。 根据问题1的结果、VPHB 为325mV。 他正在考虑 VPHb_HR>VPHB>VPHb_LR、但结果不同。 请告诉我、正确的地方是什么?
*4.
关于电气特性测试条件列、我们可以找到 PHV=0V 或2V。 此"PHV"与电压 o PHV (VPHV)相同。 正确吗? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。