This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO 和 REFOUT 中观察到过冲

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030554/tps51200-overshoot-observed-in-vo-and-refout

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: AM3352
尊敬的先生/女士:
我们正在使用我们的设计测试 TPS51200。
我们观察到、在 上电周期期间、VO 和 VREFOUT 上的过冲值约为200mV。
发生过冲的原因可能是什么?  您能否帮助分享 评估板上的此类读数?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vo_Overshoot

    REFOUT_Overshoot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    您在 REFOUT 引脚上具有什么电容? 您是否有我可以查看的原理图? 人们过去通过不在 REFOUT 引脚上使用建议的电容来发现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

     我们在 REFOUT 引脚上使用100nF。

    我们尝试了1uF 和100uF。

    REFOUT 引脚上的过冲在1uF 时降至80mV、在10uF 时降至30mV。 (当 REFOUT 引脚上有10uF 电容时、上升时间增加到250us 左右)

    我们已将 AM3352 SoC 与该项目结合使用、该项目需要3.3V 电压至1.5V 电压。

    因此、TPS51200在 VIN 和 EN 引脚上也有1.5V 的电压、然后是3.3V 的电压。  

    请建议 VIN 和 EN 上的3.3V 延迟是否会导致此问题。

    下面是观察到的上升时间和过冲的一些详细信息。

    REFIN_RISE 时间 614uS
    REFOUT_RISE 时间 11.13 μ S
    上升时间(VTT)_VO 43.25 μ S
    过冲(VTT)_VO 216mV
    REFOUT 过冲 216mV

    这个216mV 过冲和11uS 的快速上升时间是否会导致 DDR 的基准电压问题? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    要回答您的问题:

    我们已将 AM3352 SoC 与该项目结合使用、该项目需要3.3V 电压至1.5V 电压。 因此、TPS51200在 VIN 和 EN 引脚上也有1.5V 的电压、然后是3.3V 的电压。  请建议 VIN 和 EN 上的3.3V 延迟是否会导致此问题。

    >我已经看到客户毫无问题地延迟了3.3V 的 EN 电压、但我不能说他们也看到过这种情况。 根据功能方框图、我认为这不会导致问题。

    2. 这216mV 过冲和11uS 的快速上升时间是否会给 DDR 的基准电压造成问题?

    >我不知道、但我认为我们可以尝试减少过冲、而不是冒险。

    VO 启动期间、您在 REFIN/VLDOIN 引脚上看到什么电压? 如果 VLDOIN 上存在过冲、则 VO 上也会出现过冲。 加电期间、VLDOIN 上存在较大的电流、用于为输出电容器充电。 该电流可能与电流限制(>3A)一样大、从而导致过冲。

    可以帮助将电容器 C57从1nF 增加到10uF 或22nF。

    您是否能够在这一变化前后获取 VLDOIN、REFIN、REFOUT 和 VO 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    我们尝试在1.5V 上使用延迟、并使3.3V 更早、以验证行为。 (但是、我们可能无法做到这一点、因为我们在该项目中使用了 AM3352、首先需要1.5V、然后需要3.3V)。  

    请参考图像、过冲已消除、干扰已降低。

    我们已经验证了 REFIN 引脚、并且未在其上观察到任何过冲。 请参考另外两幅具有白色波形的图像。 (3.3V 直接电压、1.5V 之前的3.3V)。 (1.5表示使能3.3V、1.5V 后为3.3V)。

    REFOUT 上可以使用的最大电容值是多少? 增加 REFOUT 电容器有助于减少过冲。

    VREFOUT 上10uF 时、过冲从216mV 降至32mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Power On with 3.3V later to 1.5V

    图1:1.5V 后为3.3V

    Power On with 3.3V before to 1.5V

    图像2:1.5V 之前为3.3V

    No overshoot on VIN and REFIN (3.3V after 1.5V)

    图3: VIN 和 REFIN 上无过冲( 1.5V 后为3.3V)

    No overshoot on VIN and REFIN(3.3V before 1.5V)

    图4: VIN 和 REFIN 上无过冲(1.5V 之前为3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    大多数人在启动时出现过冲时使用4.7uF。

    使用10uF 电容器时、32mV 是否不符合您的要求?

    对于10uF 等大电容、  最好将伺服欧姆电阻器与 REFOUT 电容串联。 当 REFOUT 电容值非常大时、这有助于产生 REFOUT 电压。

    此外、请将 REFOUT 电容尽可能靠近 REFOUT 引脚放置。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否可以在1.5V 电源之后将3.3V 电源延迟到此 IC? 或者、我们应该专门为 TPS51200放置一些使能控制、并使 其延迟超过3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    对于 TPS51200、根据您所做的测量、您应该可以在1.5V 电源之后延迟3.3V 电源。 只需知道、如果 VIN 和 EN 在 REFIN 之后出现、则会出现 VO 过冲、如上图3所示。


    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    好的。 谢谢。 我们将在我们的应用中继续执行此电源序列。 (1.5V 第一个 REFIN/VLDOIN ->延迟 --> 3.3V 至 VIN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    很高兴听到这个消息。 感谢您的更新。