This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14360:负载电流为1A 时 SW 异常、输出纹波过高

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: LV14340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028917/lv14360-sw-abnormal-at-1a-load-current-and-output-ripple-is-too-high

器件型号:LV14360
主题中讨论的其他器件:LV14340

大家好、

客户发现使用 LV14340时软件异常。 负载为8 Ω、电流为1A。 但从 SW 波形来看、器件似乎在轻负载下工作、这会导致高输出纹波。

下面是异常波形、您能帮您审阅并分享评论吗?

 通道

异常开关 I LOAD=1A

输出纹波、要求为100mV

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计看起来是不稳定的。  

    对于某些情况、很难说、但我认为问题与需要使用铝电解电阻器阻尼的输入滤波器有关、或者由于输出电容器上的直流偏置电压、输出电容器已显著降额。 根据输出电容器的直流电压额定值以及所需的直流输出电压、我怀疑输出电容器是问题。  

    请让客户通过选择额定直流电压更高、电压约为24V 或更高的电容器来增加输出电容值、或者让他们在输出端添加额外的电容器。 如果这不起作用、则尝试添加与输入电容器并联的电解大容量电容器、以抑制输入滤波器。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有其他问题、请发布新主题。  

    此致、

    Harrison Overrurf