Other Parts Discussed in Thread: LM5116
您好!
我有一个由 LM5116控制的降压转换器 、在短路期间存在一些问题。 它用于多输出转换器、因此可通过 RT 引脚与外部时钟同步。
过载或短路开关在256个周期后按预期停止、然后大约100µs μ s 后、高侧驱动器会恢复使用寿命、导致输出再次上升、如下所示:

如果外部时钟断开且 LM5116允许自由运行、则短路将按应有的方式运行、在256个周期后启动适当的断续周期。 作为参考、我使用10µF μ F 陶瓷电容器作为 UVLO 电容器。

在方框图中、我看不到任何明显的原因、为什么行为会不同。
高于建议的5V 时会出现过驱、但 SYNC 信号似乎处于数据表允许的限制范围内:

是否有任何关于芯片升级的想法?
(NB、VOUT、HO、LO 和 SW 都在芯片输入端被严格钳位、以防止负过压)
Quinn Kneller