This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:与外部时钟同步时出现短路问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030913/lm5116-short-circuit-problem-when-synchronized-to-external-clock

器件型号:LM5116

您好!

我有一个由 LM5116控制的降压转换器 、在短路期间存在一些问题。 它用于多输出转换器、因此可通过 RT 引脚与外部时钟同步。

过载或短路开关在256个周期后按预期停止、然后大约100µs μ s 后、高侧驱动器会恢复使用寿命、导致输出再次上升、如下所示:

如果外部时钟断开且 LM5116允许自由运行、则短路将按应有的方式运行、在256个周期后启动适当的断续周期。 作为参考、我使用10µF μ F 陶瓷电容器作为 UVLO 电容器。

在方框图中、我看不到任何明显的原因、为什么行为会不同。

高于建议的5V 时会出现过驱、但 SYNC 信号似乎处于数据表允许的限制范围内:

是否有任何关于芯片升级的想法?

(NB、VOUT、HO、LO 和 SW 都在芯片输入端被严格钳位、以防止负过压)

Quinn Kneller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Quinn  

    我将在经过一些基准测试后尽快返回给您。

    - Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn  

    同时,您是否会确认 VOUT 在 VOUT 接地短路测试期间未完全接地? 理论上、 如果 VOUT 接地、VOUT 就不能上升。

    -Eric Lee (应用工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 您认为短路并不完美。 大多数测试都是使用接触器来短路输出、(当我们不介意将装置吹干时)或200%标称负载的重载(当我们不想重建装置时)。  即使是短引线上的接触器 也不会出现零阻抗-首次施加短路时、电路中的引线电感环的电容将 Vout 摆动到接地以下。 这确实使芯片变大、因此我们使用肖特基和串联电阻器(引脚10直接连接到 Vout)钳制引脚10。 我分享的波形图是在重载时绘制的。

    我们的主要问题是、如果短路、这种情况下的不受控制的高侧开关可能会使扼流圈饱和。 此外、低侧在这段时间内似乎不会切换、根据我们从方框图中可以看出、循环电流仅在低侧开关导通时进行采样?

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn  

    我不能重复您在工作台上提到的行为、但 我认为这很可能是因为在256个周期的电流限制后 SS 电容器未完全放电。 如果(通过外部同步时钟)向 UVLO 或 AGND 注入噪声、器 件可能会在256个电流限制周期后立即重新启动、而不会下拉 SS。 请比较具有/不具有外部时钟的 SS。    

    - Eric Lee (应用工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复

    如果不进行同步、 它将如下所示:

    (绿色= SW、红色= SS)

    通过同步、它可以执行以下操作:

    Quinn Kneller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn。

    数据表的 UVLO 部分指出、在更高的开关频率(大于大约250kHz) 下、如果未使用故障电容器、则可以禁用断续计时器。 根据此说明 、我认为外部时钟信号耦合到器件内部(尤其是在 UVLO 引脚上)

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。 我 安装了故障电容器、但有兴趣了解该电容器的存在 与否如何影响断续计时器。 当与外部时钟同步时、这是否会对 FSW 施加有效上限、如果是、该250kHz 的容差是多少? 这如何帮助找到问题的解决方案?

    我曾想到的另一个原因是、在整个操作过程中、芯片中存在 Vccx。 它是24V 输出、因此我们无法轻松地从输出中获得 Vccx、根据 数据手册中规定的电源电流、我认为将 Vccx 接地并使用内部稳压器也是可行的(尽管我可能会尝试将其作为测试)。 我想知道它是否与这次讨论有某种关联:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862576/lm5116-spurious-gate-pulses-during-start-up

    同时、我请工程师查看在您的评估板上重现问题。 我会告诉你他是如何开始的。

    Quinn Kneller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn

    如 Foong 所建议。 我将关闭此主题并通过电子邮件继续讨论。 我将很快通过电子邮件回复您。

    - Eric Lee (应用工程)